This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:48V BLDC 3kW 驱动器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909939/tida-00281-48v-bldc-3kw-drive

器件型号:TIDA-00281

您好、先生、

我正在寻找48V 3kW BLDC 驱动器、因此需要在此设计中进行哪些更改才能进行升级。

如果没有任何其他参考板、则会出现该情况。 plz 建议

谢谢

此致

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您正在寻找哪些升级? 此处提供了一个链接、您可以在其中找到更多参考设计。 希望它能有所帮助。

    http://www.ti.com/solution/hev-ev-inverter-motor-control?variantid=14325&subsystemid=17102

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。

    实际上、我希望使用我的控制器为 EV 应用驱动3kW BLDC 电机。

    此设计 TIDA-00281最初适合用于驱动1KW BLDC 电机和

    为了进一步驱动3kW BLDC、我只需进行极少的更改即可修改设计。

    plz 建议合适的参考设计。

    谢谢

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    感谢您的回复。  

    要提高功率级别、首先需要使用功率 FET。 然后针对开关速度和噪声级别对驱动器的导通和关断电阻进行微调。 我们可能还需要检查12V 电源额定功率、偏置是否提供足够的功率。 其他东西是电流感应范围。

    我建议您与您的规格相匹配并与 TIDA-00281进行比较、并逐个确定最终设计的差异。 有关栅极驱动器的任何特定问题、请告知我们。

    祝你好运、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的宝贵答复。

    首先、我将尝试1KW 驱动、然后要驱动3KW、我将逐级检查设计

    此外、我还将向您提供所需的任何建议。

    谢谢

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、谢谢、您可以找到一个按钮、您可以点击"已 解决"。 您始终可以回复并重新打开主题帖。 谢谢。