This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00795:为直流总线12V-400VDC 提供过流保护

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00795, INA300, INA330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909121/tida-00795-over-current-protection-for-dc-bus-12v-400vdc

器件型号:TIDA-00795
主题中讨论的其他器件: INA300INA330

大家好、

客户请求 为直流总线12V-400VDC 提供过流保护。 应用。 我们是否可以将 TIDA-00795中的电路配置为在400VDC 下工作? 如果没有、我们是否有其他12V-400VDC 过流保护解决方案?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们的参考设计旨在为12V 电池系统提供过流保护。 最大直流输入工作电压 仅为-28~28V。 因此 、它可直接用于12~400V 电池。

    但是、如果您希望在12~400V 电池轨中应用此功能、 这意味着反极性保护和开关也是高电压、因此这里是用于开关的隔离式栅极驱动器。

    此外、这种隔离式偏置可提供给 INA300、输出可连接到 MOS 栅极、以便在发生过流时关闭开关。

    这是我方面的第一个意见。 我将在两天内提供一个更清晰的图表、对您而言是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。 您共享的图像似乎已损坏。 可以重新发送吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我想为400V 断开开关应用插入一个隔离式栅极驱动器、但它没有出现。 很抱歉。

    因此、我快速重新绘制了方框图以及栅极驱动器和过流保护。 这是与 TIDA-00795相比的两个主要修改。

    第一个是 反极性保护和开关。  P-MOS 用于 TIDA-00795、 几乎没有适合400V 系统的 P-MOS。  它应该被更改为 N-MOS 并与相关的栅极驱动器一起使用。 隔离式栅极驱动器运行良好、我们已经在市场上赢得了此插座。

    第二个问题  是、我们的参考设计 TIDA-00795适用于12V 电池系统、当应用于400V 电池时、INA330的共模电压是一个关键问题。 因此、INA330的所有输入现在都以悬空接地为基准。

    我假设系统中有一个低电池电压轨、12-400V 是另一个电池轨。

    您是否想告诉我该应用的详细信息,例如系统、过流阈值...?

    如果您需要以下支持并向我们提供更多信息、我们也非常乐意为您提供整个设计。

    我这次附加了一个文件 、 希望您能看到它。

    e2e.ti.com/.../12V_2D00_400V-application.pdf