This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28700-Q1:TINA-TI 仿真卡在5%

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908753/webench-tools-ucc28700-q1-tina-ti-simulation-stuck-at-5

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700、 TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI 专家、

当我尝试使用 TINA-TI 中的 UCC28700进行电路仿真时、仿真始终以5%的占线。 我在这方面花费了超过2天的时间、但无法找到原因。 如果有人能在这方面帮助我,那将是非常感谢的。 请参阅随附的 test.tsc file.e2e.ti.com/.../0118.Test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所附的 TINA 原理图不包含 UCC28700电路。  您能否更详细地解释一下您的问题是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对这个错误真的很抱歉。 请参阅以下文件。

    e2e.ti.com/.../0310.Test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试运行 瞬态、它确实锁定在5%。  我查看了您的原理图、您尝试使用两个电感器、而不是  反激式变压器。  因此、您的仿真 很可能会挂起。  这很可能是一个收敛问题。

    我建议为 UCC28700重新加载 TINA 瞬态模型。  这次、您可以修改 TX1的反激式变压器、以匹配您的规格、而不是使用电感器。

    双击 TX1、点击"Enter Macro"按钮。  在页面的一半左右、您可以更改匝数、初级电阻、磁化电感。  甚至还有一个类型的变压器原理图。  进行更改并保存宏、然后再次运行仿真。

    此致、