This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:TIDA-00317中的柔性 PCB

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909679/tida-00317-flex-pcb-in-tida-00317

器件型号:TIDA-00317

大家好、

客户希望制造自己的柔性 PCB 、与 TIDA-00317中的柔性 PCB 类似。 他希望在 TIDA-00317中的柔性 PCB 将其设计发送到 PCB 制造公司之前对其进行评估。 我们是否有一些备用柔性 PCB 发送给客户进行评估和测试?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TIDA-00317设计文件和布局文件均可在产品文件夹中找到。 此 TI 参考设计不可订购、因此我们无法为您订购。  

    如果您的客户对设计有任何疑问、请告知我。