This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00721:有关 TIDA-00721的一些问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00721, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/909489/tida-00721-some-questions-about-tida-00721

器件型号:TIDA-00721
主题中讨论的其他器件: RF430CL330H

大家好、

客户正在评估我们 的 TIDA-00721。 他们的问题概述如下:

1.他们是否需要为 VCC 上电? 因为在某些 NFC 中、不需要上电。 它可以由 射频信号的感应 EMF 供电。

由于缺少二极管、D1和 D2短路。 当手机靠近主板时、应用程序不会出现反射。 为什么?

三、中国的同事是否可以支持这个问题,以便我们可以谈韦奇特?

BR、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naizeng -  

    感谢您发帖-如果客户已构建了自己的此参考示例副本、 他们希望通过来自手机的磁场为基准供电、他们确实需要组装二极管、因为它们用作整流器、使用直流电为电路板供电。 这就是为什么它不能与手机一起工作的原因、如果二极管不在那里并且焊盘短路的话。  

    如果有助于了解更多信息、这里有一个视频、其中包含了使用 RF430CL330H 的这种基于 NFC/RFID 的同一种温度传感器"贴片"的早期版本

    https://www.youtube.com/watch?v=E-itH0_TWd4