This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00528:40-200V 监控

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00528, INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/907188/tida-00528-40-200v-monitoring

器件型号:TIDA-00528
主题中讨论的其他器件: INA226

您好!

我想将 TIDA-00528设计用于48-200V 监控应用。

根据参考指南 Rz 计算 Rz <=(205-5.1)/(50uA + 25uA)= 2.66M (必须小于2.66M)。 我已选择 Rz 为1.33M、计算出的 powerRz =~29mW。

对于连接到 INA226的 Vbus、我的高 Vbus 为~6.29V (分压器的 Rtop = 150k、Rbottom = 4.75k)、powerR =~26mW。

我更改 了 IRFR9214TRPBF (额定电压为250V)而不是额定电压为600V (以节省空间)的 PFET 输出。

我请求检查原理图工作、以确保监控适用于48-200V 监控。 在我的原理图中、I2C (SDA/SCL)线路被上拉至原理图中的其他位置。

请提供任何反馈。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    您的原理图中的两个接地端之间有何关系? 此外,应用程序的目标是什么,您是否正尝试复制 TIDA 的电路功能,或将其用于其他用途?

    该原理图看起来与原始电路完全不同。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GND 和 ISO_GND 之间的关系是"GND"是3V3输入 GND、ISO_GND 是隔离式接地输出、背对背。

    目标是测量48-200V 总线电压上的电压/电流、该电路应与 TIDA 电路类似、但存在以下差异(与原始帖子不同):

    根据参考指南 Rz 计算 Rz <=(205-5.1)/(50uA + 25uA)= 2.66M (必须小于2.66M)。 我已选择 Rz 为1.33M、计算出的 powerRz =~29mW。

    对于连接到 INA226的 Vbus、我的高 Vbus 为~6.29V (分压器的 Rtop = 150k、Rbottom = 4.75k)、powerR =~26mW。

    我更改 了 IRFR9214TRPBF (额定电压为250V)而不是额定电压为600V (以节省空间)的 PFET 输出。

    此致、

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    我收集您的信息、您只需要测量总线电压。 即使这样、电路也不会工作。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能不能就不正确的地方提供反馈 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    如图所示、200V 在 D8上下降。 假设 OPA 电路正常工作、则 R26上的电压将下降200V。

    我假设这三个理由具有相同的潜力,因为它们之间的关系没有显示出来。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的评论。 在参考设计中- 400V 在 D2i 和 R1i 上下降、请参阅下面的参考原理图片段:

    我的原理图基于下面所示的参考设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    您的原理图与参考设计不完全相同、请参阅以下注意事项:

    如果您复制原理图并仅对元件值进行更改、则应该可以。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    "GND"是3.3V 电源的电源输入 GND、"ISO_GND"是200V 电源接地(与"GND"隔离、连接回机箱)。

    我遵循了参考设计并更改了一些组件-您的最后一条评论使组件选择看起来不正确。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    您的组件计算似乎与设计指南密切相关,因此我认为您很好。

    请重新考虑您的接地方案。 在原始设计中、只有一个接地。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    您是否仍然担心您对 D8和 R26上200V 电压下降的初步评论?

    新选择的电阻器/FET 的所有数学运算都可以吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    很抱歉,我是,但不是因为数学,而是因为理由。

    您的接地方案与参考设计不同、不起作用。 您将 OPA 和相关的无源组件暴露在高电压下。

    最简单的方法是仅复制原理图并更改组件。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我不理解该参考设计如何不"将 OPA 和相关的无源组件暴露在高电压下"?  

    高压总线(400V、以 GND 为基准)仍在承受高压(400V)?

    此致、

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    设计指南详细介绍了此问题以及设计的其他关键方面。 请参阅第4节以获取指导、包括本段以了解系统说明。 这将回答您的问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有用-感谢您的帮助和支持。