This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20878:PMP20878:如何计算变压器(初级:辅助)的匝数比和电感? 您能否提供相关的计算公式和参数?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908943/pmp20878-pmp20878-how-to-calculate-the-turns-ratio-and-inductance-of-the-transformer-primary-auxiliary-can-you-provide-related-calculation-formulas-and-parameters

器件型号:PMP20878

PMP20878:如何计算变压器(初级:辅助)的匝数比和电感?
您能否提供相关的计算公式和参数?

感恩节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLUP262 (已连接)提供了有关有源钳位正向设计的详细信息。   前几页中有一些基本的转换器信息 、 有源钳位正向信息从第15页开始。  在图21中、您可以看到、初级 FET 的漏极电压在低输入电压/高占空比下显著增加。  因此、对于 36-60V 的标准输入、您将最大占空比钳制在75%左右。  考虑到瞬态、实际最大工作占空比应为65-70%。  对于正向转换器、使用65%和占空比公式、您将获得大约1:1的24V 输出匝数比。   偏置绕组 与 主输出成正比。  对于具有24V 输出的12V 偏置、24V 绕组与偏置绕组之比 将为2:1 (在本例中也是初级与偏置匝数比)。  如果在输出端使用同步整流器、而在偏置端使用二极管、则由于二极管压降、偏置电压将略低。

    初级(磁化)电感决定了峰值磁化电流。  这有助于驱动 初级 FET 的谐振(零电压)转换、从而降低 EMI 并提高效率。  由于此电流流经变压器、因此也会导致铜损耗。  对于在200kHz 至300kHz 范围内以48V 标称电压和25W 功率运行的转换器、100uH 是一个很好的值、可用于为零电压转换提供足够的能量、同时不会导致太多的铜损耗。

    谢谢、David

    e2e.ti.com/.../slup262.pdf