This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947NTRGCRQ1 IBIS 模型

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/905929/ds90ub947ntrgcrq1-ibis-model

尊敬的团队:

我自己的 Akash P、分析团队的一部分、

我通过使用 DS90UB947NTRGCRQ1器件作为数据信号的输入来完成其中一个项目的仿真。

我注意到、所有差动数据信号(D0+/-至 D7+/-)信号都已在 IBIS 文件中分配为输出、其中这些信号是根据数据表规格输入的。

请尽快查看并确认我们。

此致、

Akash P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将在下周初为您检查仿真模型。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    只需通知您、这已在模型中修复。 一旦得到社区的批准、我就会分享这一模式。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    非常感谢您的支持、也非常感谢您的关注。

    请您尽早完成必要的工作、因为我们需要为制造工厂加载 Gerber 文件。

    此致、

    Akash P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    随附最新的 IBIS 模型。 有时需要为 TI.com 上传数据;因此、我决定将其附在此处供您参考。

    e2e.ti.com/.../947_5F00_IBIS_5F00_Model.zip

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    非常感谢您的支持、

    此问题现在可以解决。

    暖稳压器、

    Akash P