This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00527:最大信号传输速率和传输距离

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00527, SN65HVD82, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908810/tida-00527-maximum-signaling-rate-and-transmission-distance

器件型号:TIDA-00527
主题中讨论的其他器件: SN65HVD82THVD1550

大家好、

SN65HVD82只是一个 RS485驱动器芯片、而 TIDA-00527基于此芯片和 RS485信号线上的附加电源。
请帮助确认在添加电源后、是否可以根据 SN65HVD82的原始参数评估信号传输速率和传输距离?
最大信号传输速率和传输距离是多少?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、只要耦合电感足够大、不会向更高频率的 RS-485信号发送负载、那么可实现的距离就会类似于正常的 RS-485传输-即、 它主要受限于电缆的交流损耗和用于串行通信的 UART 的抖动容差。

    请注意、使用交流耦合电容确实会产生一种正常 RS-485中不存在的最低频率要求。  这是因为串联电容器充当高通滤波器。  数据的频率必须足够高、才能高于此滤波器的转角频率、从而实现可靠传输。  请注意、在许多情况下、这意味着使用一个速率更高的 RS-485收发器、例如 THVD1550 (SN65HVD82的 P2P 更新、能够实现更高的速度)。

    此致、
    最大