This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1101:从 Webench 感应传感工具中导出

Guru**** 2963960 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/908862/webench-tools-ldc1101-export-from-webench-inductive-sensing-tool

器件型号:LDC1101

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

先生

我们尝试使用 LDC1101 IC 感测0.3mm 至0.7mm 的位置。 我已经为 webench 电感式感应线圈设计人员设计了5层感应线圈。 当只允许4层导出时如何导出。 是否有比 LDC1101更好的 IC?? 当我需要100KSP 以实现20微米分辨率时,我需要做什么??

Shailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailendra、

    线圈设计人员只能从2层变为4层。 根据数据表或应用手册中的指导原则、如果层数超过4层、则可以使用任何 CAD 工具绘制线圈布局。 我将此帖子移至相关团队、他们将能够在需要时帮助您选择替代产品。

    此致、

    Vishwanath