This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00824:演示

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00824, TIDA-01624, LMT70, TMP117, ADS1015, ADS1115, MSP430G2553, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/907806/tida-00824-demo

器件型号:TIDA-00824
主题中讨论的其他器件: TIDA-01624LMT70TMP117ADS1015ADS1115MSP430G2553ADS1118

您好!

我需要一个 TIDA-00824在客户处进行演示。

请在 pvt 中与我联系以了解详情。

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    抱歉、我们没有任何演示硬件可供分享。  

    我们建议客户在柔性电路上使用 LMT70或 TMP117来测量皮肤温度、如 TIDA-01624中所示。 请查看此设计。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森佐-

    此参考设计已使用五年、当时未作为 EVM 提供。 您是否希望演示外形或性能?  

    您可以选择仅演示性能

    设计文件是在线的、如您所见、这是由 MSP430G2553制成的、MSP430G2553有 LaunchPad、Adafruit 制造 ADS1115分线板、该分线板在其现场已缺货、但有 ADS1015板的库存(12位与16位)  

    MSP430 LaunchPad => https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2ET

    Adafruit ADS1015板(可能会弹出或离开 ADS1115)=> https://www.adafruit.com/product/1083

    有一个 ADS1118 BoosterPack 专为 K 型热电偶而设计、但也可能会被黑客攻击以使其正常工作。  

    此外、您还可以使用 MSP432P4111 LaunchPad (如果确实需要、该 LaunchPad 内置有16位 ADC)并连接到 LMT70或使用 TMP117和任何 MCU。