This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01063:PCB Rogowski 传感器的感应电流范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI, TMCS1100, AMC3301, AMC1106M05, TIDA-01063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/905227/tida-01063-sensing-current-range-of-pcb-rogowski-sensor

器件型号:TIDA-01063
主题中讨论的其他器件:TIDM-3PHMETER-RogowskiTMCS1100AMC3301AMC1106M05

尊敬的 TI 专家:

我正在寻找一 个低成本传感器 来测量 低电流以实现超负载保护、  电流范围为 0.16A 至5A、50/60Hz。  我想知道 PCB Rogowski 传感器是否能够感测低至0.16A 的电流、如果是、 精度 和线性性能如何?   PCB 尺寸如何? 如果设计用于  感应较低电流范围时尺寸会更大?

此致、

LC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    您能否提供有关此系统所需精度的更多详细信息? Rogowski 线圈的测量范围很宽、但由于这些电流下产生的输出电压较低、因此在较低电流下读数可能会更差。 在 TIDM-3PHMETER-Rogowski 设计中、外部 Rogowski 线圈用于获得0.5%的有功电能精度( 有关结果、请参阅 TIDU474的第11页)。 但请注意、TIDM-3PHMETER-Rogowski 使用外部 Rogowski 线圈、而不是在 PCB 上制造线圈。

    除了 Rogowski 线圈之外、还有其他电流传感器选项、例如电流互感器、分流器和霍尔效应传感器。 如果使用分流器、则可能需要一个额外的电路来提升分流器的输出电压、这可以使用基于外部运算放大器的电路或具有内部可编程放大器的 ADC 来完成。 如果必须隔离电流传感器、则可以使用隔离式放大器(例如 AMC3301)或隔离式调制器(例如 AMC1106M05和 AMC130x 器件)为分流器添加隔离。 对于需要隔离式电流传感器的紧凑型设计、TMCS1100霍尔效应电流传感器也是不错的选择。

    此致、
    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Mekre。

    是的,我们有 使用 外部 Rogowski 线圈的产品 ,精度可达0.5%,我们 希望 设计 一个 PCB Rogowski 线圈传感器 ( 在 PCB 上制造线圈 )以降低成本,  但不确定这种传感器是否可用于通过小尺寸 PCB 感应0.16A~5A 的电流范围、我们需要大约2%的精度。

    此致、

    LC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Linda Chen  

    本 TI 设计中的 Rogowski 线圈 TIDA-01063旨在测量1000A

    Rogowski   µV 的输出为107 μ A。对于10A 50Hz 正弦波电流 输入。  

       µV 放大器输入的输出为10.7uV、使用电流 Rogowski 线圈时、5A 电流时的输出为53.5 μ A。

     如参考设计所示、调节 Rogowski 输出可能需要具有高增益和低噪声的精密放大器。  

    Rogowski 电压输出为: V = M X 4.44 X  Fin X I RMS (设计指南中的公式13)

    对于0.16至5A 的测量范围、如果您考虑使用 PCB Rogowski cogild、其中成本是您可能面临挑战的主要标准。

     设计文件 (8)部分提供了一个计算器、可用于优化应用中的 Rogowski 线圈设计。

    在同一节 中、提供了所有电路板设计文件、包括光绘文件 、可用于制造和测试性能。

    根据应用和终端设备的不同、您可以考虑使用其他电流测量方法、包括使用霍尔传感器。

    此致、

    Sreenivasa  

     

    即使调节放大器的测量值为0.16A,  

     当前设计中线圈的直径为60mm。

    。 为了实现更高的互感、PCB 线圈可串联。