This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9185:变压器 RTI-1106的参数

Guru**** 2515005 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903172/pmp9185-parameters-of-transformer-rlti-1106

器件型号:PMP9185
主题中讨论的其他器件: UCC28710

在 PMP9185的 BOM、变压器、反激式、250uH、RLTI-1106中、找不到 变压器的特定参数、找不到 RLTI-1106。您能为   RLTI-1106生成特定参数吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RLTI_2D00_1106-UPDATE.pdfDear先生,
    添加了 RENCO 的数据表、
    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想  ,PMP9185的设计、但变压器、反激式、250uH、RLTI-1106、在市场上找不到它我想 定制变压器。

    我随附了 RENCO 的数据表、   其中没有变压器的电线直径和匝数信息。  必须制造  变压器。

    我 计算了设计参数,参见  UCC28710的数据表。  参数中有导线直径和匝数。

    您能给我 一个导线直径和 RLTI-1106匝数吗  ?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    为了构建 我自己的高功率 射频 xfmr、我自己使用功率级设计器来计算 RMS 电流;
    了解有关线束的以下信息:
    AWG22 5A、AWG20 7.5A、AWG18 10A、AWG16 13A、AWG14 17A、 AWG12 23A、AWG10 33A、AWG8 46A;

    对于单线/露天、您可以允许更大的电流;在高频率下、您必须考虑皮肤效应;
    此外、对于捆绑包、请考虑接近效应。

    请在互联网上查看 AWG24及更小版本的当前功能、我没有此信息;
    我不处理低于1kW 的射频功率。

    通过了解绕组比、您可以决定绕组的数量;您需要特定的数量
    为了使磁通 B 达到正确的范围;磁通越多意味着磁化损耗越大。
    计算匝数后、您可以决定直径、以在卷轴处实现最佳填充系数。
    对于 PSR 反激式拓扑、绕组设置最重要的是要实现的辅助耦合到次级
    合理的负载调节。 我自己使用三明治1/2 Pri Aux Sec!/2 PRI。
    请勿放入 Aux Outside PRI 三明治,不适用于 PSR!
    (仅适用于使用辅助电源为主控制器供电的标准反激式。)

    如果您以前从未构建过 XFMR、我强烈建议您与磁性元件供应商联系。
    我不能将30多年的电力电子产品经验输入到这封小邮件中、抱歉。

    希望这对我们有所帮助、致以最诚挚的问候、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,这对我很有用。

    我   以前没有构建 XFMR、我将  与 磁性元件供应商联系。

    此致。