This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:用于替代 OPA857的互阻抗

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00663, OPA857, TDC7200, OPA355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/905957/tida-00663-the-transimpedance-to-replace-opa857

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件: OPA857TDC7200OPA355

您好:

 在 TIDA-00663的这个应用中、我们只需检测是否有激光回送、就无需关心要准确放大的信号。

  然后 、在选择互阻抗运算放大器时、我们应该关注哪些主要参数?

 如果我想用另一个互阻抗运算放大器替换 OPA857、您能帮您推荐一些芯片吗?

 TDC7200范围器的跨阻增益范围通常是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    TIA 的设计在很大程度上取决于您要为应用选择的光电二极管。 您是否为您的应用选择了光电二极管?

    选择光电二极管后、您需要确定 f-3dB、该值将取决于输入信号的上升/下降时间以及反馈电阻、后者将取决于光电二极管的输入电流。 确定这些参数后、您可以计算 GBP、以帮助您选择 TIA。

    根据您的要求、您可以从此表 http://www.ti.com/amplifier-circuit/special-function/transimpedance/products.html 中轻松选择 TIA

    在 TIDA-00663中、通过 CTRL 引脚使用 MCU 来控制增益。 默认情况下、该值设置为20k。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni:

       我使用的光电二极管是 Osram SFH213。

       如果我选择 OPA355作为应用的运算放大器、该怎么办?  

      

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni:

      输入信号上升时间约为0.005us、下降时间约为0.005us。

      根据这些数据、我们是否可以说输入信号带宽约为200MHz?

      

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    上升时间为0.005us 时、f-3dB 将为70MHz (=0.35/tr)。 在   给定所需闭环 TIA 带宽(f-3dB)、射频和 CIN 的情况下、使用链接在本博文末尾的 Excel 计算器、 该计算器返回应用所需的运算放大器的最小增益带宽积(GBP)以及反馈电容值、最终将帮助您为应用选择合适的 TIA。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giovanni:

      感谢你的答复。

      但我无法访问链接以查找您提到的 Excel 计算器。

       请再次帮助提供链接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    请在以下博客文章中尝试此操作:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/05/06/what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-1

    对于 TIA 计算器、这是:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/508669

    如果您在打开这些文件时遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢

    Giovanni