This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5000:电源管理论坛

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5000, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903143/webench-tools-lm5000-power-management-forum

器件型号:LM5000
主题中讨论的其他器件: LM5001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:

我想问一下 WEBENCH 的仿真功能。

我们使用 WEBENCH 仿真了 LM5000-3、如以下链接所示、并显示了参考电路、但无法使用仿真。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D67B50B59B2A4340

请告诉我以下问题。
我想仿真 LM5000的瞬态响应。 是否有计划在将来使用仿真功能?
在相同条件下仿真 LM5001、仿真功能似乎可用。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=CCDDEA2940E94BE5


您是否知道为什么仿真功能不能与 LM5000配合使用?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我收到了客户的提前回复请求。
    因此,我很高兴你能尽快得到答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    LM5000的仿真已禁用。 我们将查看更多详细信息、并就此向您回复。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    我们将检查是否可以为此器件启用 WEBENCH 仿真模型。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    目前、我们没有该器件的仿真模型。 将为此器件禁用仿真选项。

    很抱歉、不便。

    谢谢、此致、
    Praveen