This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:该部件是什么?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/906908/tida-010030-what-is-the-part

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT

大家好、


在"TIDA-010030-MAIN board-Schematic.PDF"中、
CSD19536KTT 和 BAT+之间有什么部件、它是三端保险丝吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    正确、它是三端保险丝、器件型号在 BOM 文件中列出。 您可以通过以下链接下载 BOM: TIDA-010030 BOM 文件

    此致、

    Ryan