This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:偏置电压、辅助电源电流、噪声、压降电压、UCC27524A 中断

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC27524A, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/906200/tida-00779-bias-voltage-aux-power-supply-current-noise-drop-voltage-ucc27524a-break

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC27524AUCC27524

我有疑问。
从空载到3A 的正常运行。 但是、如果您查看具有偏置电压的电源、您可以看到电流正在振荡。
一旦施加4A 负载、输出将降至300V、如果您再次尝试测试、栅极驱动器将失败。

问题似乎是辅助电源电流正在振荡。
偏置电流在0.03A 至0.1A 或更高范围内随机波动。

最恰当的考虑

Jaeyup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    我们将对此进行检查、并尽快返回给您。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaeyup,

    您是否愿意与我分享您的原理图电路以进行检查?

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Felix HE

    我遵循了之前的 TIDA-00779。
    没有任何显著变化。 首先、我删除了固定输出升压 PFC 的 Q4和 R14、同时也删除了 R5。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaeyup,

    R44呢? 对于我们的原理图电路中提到的 UCC25724A、您应将其移除。

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于使用了 UCC27524A、因此移除了 R44。
    CH1:VGS、CH2:VDS、CH3:Vout_RIPPLE、CH4:控制器(引脚栅极和 PGND)- 负载(2A)

    如果您看一下 CH1 (Vgs)和 CH4 (控制器 PWM)、则 PWM 波形呈曲线。

    如果您看看输出电压纹波、您可以看到在打开 PWM 时有很多噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaeyup,

    请向我展示 UCC25724A (引脚6至引脚3)的电源波形。

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 UCC27524A (引脚6至引脚3)的电压波形。

    CH1: UCC27524A (引脚6至引脚3)

    CH2:Vgs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaeyup,

    负载/PFC 电流似乎流经 MOSFET 源极和 UCC27524A GND 之间的路径、 请检查 PCB 布局。

    如果为真、您可以在  UCC27524A PIN3的位置切断路径、然后通过飞线将这个 PIN3连接至 MOSFET 源极。

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Felix He

    我尝试将 UCC27524的 UND 直接连接到 MOSFET 的源极、但 VGS 和控制器 PWM 波形的波形保持不变、并且输出电压纹波中的噪声仍然可见。

    如果您仔细查看上面的波形、
    1、已确认控制器的 PWM 波形是从0V 以上生成的。
    2.观察到 PWM 不会维持12V 线路、在关断时会略微上升。

    这两个因素似乎是由问题引起的、因此请提供建议。

    Jaeyup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    您会将布局文件发送给我进行检查吗? 我的电子邮件地址:felix-he@ti.com

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我发送了一封邮件。