This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:LME49810

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/905971/webench-tools-lme49810

主题中讨论的其他器件:TPA3221TPA3255

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已从 TI 下载加密的 lme49810 Tina 模型。 当我使用新的宏向导指向 lme49810.lib 文件时、它一直说该文件为空。  文件不是空的、而是加密的。  如何将此模型导入/合并到 tina9中进行仿真?

谢谢、Mike Chiang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、  

    我在 TI.com 上找不到 LME49810、它属于哪个器件?

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Caroline 你好、我在 TI.com 上也找不到 LME49810。 但我之前已经下载过数据表和型号。  

    此致。

     

    Mike Chiange2e.ti.com/.../LME49810.pdfe2e.ti.com/.../snam112.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、  

    我相信此器件已停产。

    或许、我可以帮助您找到另一款满足您需求的器件。  

    您能否详细说明您的系统要求?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是以 LME39810为基础设计75至400W 的可扩展音频放大器。  但首先、我必须能够使用 LME49810进行建模和仿真、从而了解电路配置。  在进一步搜索中、我发现 TI 已停产此器件。  也许您可以推荐更换产品。  感谢你的帮助。  

    此致。 Mike c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、  

    当然、我可以帮助您找到器件!

    当您说可扩展时、您是指模拟输入吗? 我们提供模拟或数字输入器件。  

    预期输出功率为75 - 400瓦。 您的扬声器负载是多少(欧姆)? 您的系统电源是什么?

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是一个完整的模拟设计。

    通过可扩展、我的意思是改变并联输出器件的数量以实现不同的输出功率。  当然、输出器件的电源和驱动器也必须具有可扩展性。  因此需要进行仿真。  扬声器阻抗为8或4欧姆。  

    谢谢、Mike c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、  

    您的设计中是否存在尺寸限制? 还是有空间放置散热器?

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何物理限制,有理由。  Mike C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我建议您使用 TPA3221。
    要达到400W、您需要使用其中的2个。 有关 更多详细信息、请参阅多器件配置。  

    如果您认为功率不够、我建议使用更高输出功率版本 TPA3255。  

    遗憾的是、这些没有仿真文件、评估必须通过 EVM 完成。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。  TPA3255是 D 类开关放大器、而不是我所说的。  我将继续寻找其他解决方案。  您可以解决此问题、 再次感谢。  Mike C.