This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC25705:仿真模型不可用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C43, UCC25705, UCC35705, UCC25706, UCC35706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/904103/webench-tools-ucc25705-simulation-model-is-not-available

器件型号:UCC25705
主题中讨论的其他器件:UCC38C43UCC35705UCC25706UCC35706

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、  

          我尝试在 webbeh 工具中模拟 UCC5705。 但我无法找到相同的结果。 我需要通过电路板发布仿真来验证我的设计中 IC 的响应。 任何人共享 此 PWM IC 的仿真模型(TINA 格式或未加密的 SPICE 格式或可用格式)都会有所帮助。  

此致...

Sandeep。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saand、

    遗憾 的是、TI 没有 UCC25705的仿真模型、但 UCC38C43器件可以提供类似的仿真功能、并且它提供 TINA 和 PSPICE 仿真模型。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    替代器件 UCC38C43 是电流模式控制器、但 UCC25705D 是电压模式控制器。 您能否澄清 UCC38C43的 SPICE 模型如何帮助基于 UCC25705D 的设计?

    谢谢、

    Jeyaprakash K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCC38C43数据表的第8.3.10节介绍了如何设置器件以在电压模式控制下运行。

    希望这将使您能够运行功率级并检查功率级运行情况。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的回应!

    是的、我们也观察到了第8.3.10节、其中介绍了如何在电压模式控制下操作此 PWM 控制器。  

    我们已完成功率级操作、并致力于通过反馈补偿 和电压前馈来闭合环路。 我们比较了两个 IC 的内部块、它们完全不同。 您是否有任何特定的方法来复制 UCC25705D 与 UCC38C43的相同特性? 您能否分享 TI 团队是否使用该器件对 UCC25705D 进行了任何仿真、这将对我们有所帮助。

    实际上、我们在系统中的闭环中遇到了问题、因此我们需要使用与 UCC25705D 相同的特性进行仿真。 此外、我们还可以使用这些 PWM 控制器 UCC25706、UCC35705、UCC35706中任何一个的库、因为它们的特性是相同的。

    谢谢、

    Jeyaprakash K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    请尽早帮助您提出意见。 需要紧急支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeyaprakash

    我也看不到 UCC25706、UCC35705、UCC35706器件的任何 PSPICE 模型?

    您是否在 TI 外部找到了这些器件的模型?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter 和 Prahlad、  

    我们可以理解、TI 目前未提供该模型。  

             我能问一下 、如果 TI 的任何组件在确实对客户而言非常紧急的情况下没有模型、该怎么办?  

    如果您提供、我们可以直接编写、而不是在本论坛中编写。  

    此致...

    萨恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saand、

    我已经向您发送了连接请求、因此我们可以通过电子邮件对此进行处理。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

           我没有看到您的连接请求。 是否可以重新发送。  

    此致...

    萨恩。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saand、

    我已经重试了、您能检查一下吗?

    谢谢

    Peter