主题中讨论的其他器件:UCC38C43、 UCC35705、 UCC25706、 UCC35706
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我尝试在 webbeh 工具中模拟 UCC5705。 但我无法找到相同的结果。 我需要通过电路板发布仿真来验证我的设计中 IC 的响应。 任何人共享 此 PWM IC 的仿真模型(TINA 格式或未加密的 SPICE 格式或可用格式)都会有所帮助。
此致...
Sandeep。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我尝试在 webbeh 工具中模拟 UCC5705。 但我无法找到相同的结果。 我需要通过电路板发布仿真来验证我的设计中 IC 的响应。 任何人共享 此 PWM IC 的仿真模型(TINA 格式或未加密的 SPICE 格式或可用格式)都会有所帮助。
此致...
Sandeep。
尊敬的 Peter:
替代器件 UCC38C43 是电流模式控制器、但 UCC25705D 是电压模式控制器。 您能否澄清 UCC38C43的 SPICE 模型如何帮助基于 UCC25705D 的设计?
谢谢、
Jeyaprakash K
你(们)好
UCC38C43数据表的第8.3.10节介绍了如何设置器件以在电压模式控制下运行。
希望这将使您能够运行功率级并检查功率级运行情况。
此致
Peter
感谢 Peter 的回应!
是的、我们也观察到了第8.3.10节、其中介绍了如何在电压模式控制下操作此 PWM 控制器。
我们已完成功率级操作、并致力于通过反馈补偿 和电压前馈来闭合环路。 我们比较了两个 IC 的内部块、它们完全不同。 您是否有任何特定的方法来复制 UCC25705D 与 UCC38C43的相同特性? 您能否分享 TI 团队是否使用该器件对 UCC25705D 进行了任何仿真、这将对我们有所帮助。
实际上、我们在系统中的闭环中遇到了问题、因此我们需要使用与 UCC25705D 相同的特性进行仿真。 此外、我们还可以使用这些 PWM 控制器 UCC25706、UCC35705、UCC35706中任何一个的库、因为它们的特性是相同的。
谢谢、
Jeyaprakash K
Peter、
请尽早帮助您提出意见。 需要紧急支持。
您好 Jeyaprakash
我也看不到 UCC25706、UCC35705、UCC35706器件的任何 PSPICE 模型?
您是否在 TI 外部找到了这些器件的模型?
此致
Peter
您好、Peter 和 Prahlad、
我们可以理解、TI 目前未提供该模型。
我能问一下 、如果 TI 的任何组件在确实对客户而言非常紧急的情况下没有模型、该怎么办?
如果您提供、我们可以直接编写、而不是在本论坛中编写。
此致...
萨恩
您好、Saand、
我已经向您发送了连接请求、因此我们可以通过电子邮件对此进行处理。
此致
Peter
尊敬的 Peter:
我没有看到您的连接请求。 是否可以重新发送。
此致...
萨恩。
您好、Saand、
我已经重试了、您能检查一下吗?
谢谢
Peter