This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3150-500EVAL:LM3150 EVB 光绘文件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/904828/webench-tools-lm3150-500eval-lm3150-evb-gerber-files

器件型号:LM3150-500EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3150

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在调试原型:基于 LM3150的降压转换器、TI 工作台计算:VIN 22-26Vdc、Vout 5V 12A

PCB 设计人员的工作不是很好,尽管事实上我给了他 TI 设计指南…

转换器工作正常、但效率比 TI EVB (AN-1900 LM3150评估板)低很多;即使没有施加负载、也会出现不良行为!

因此、我决定复制 EVB PCB 布局、因为我认为它工作正常!

是否有获取 EVB 原始光绘文件的方法?

非常感谢

Luigi (意大利)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们将此帖子移至负责共享 EVM 光绘文件的组。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    你人很好!

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您留下您的电子邮件地址、我会将您的问题转发给专业工程师、同时向您发送副本、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关内容: luigi.bassignana@shd-elettronica.it

    BR

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向 专门团队发送了一个请求、一旦收到文件、我就会将其转发给您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将光绘文件发送给您、请注意进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    Ciao

    路易吉