This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN74LVC2G74-EP:SN74LVC2G74的仿真工具请求

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/905866/webench-tools-sn74lvc2g74-ep-simulation-tool-request-for-sn74lvc2g74

器件型号:SN74LVC2G74-EP

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

可能涉及的对象:

 是否有 TI Webench 工具可仿真 CLVC1G175MDCKREP 和任何基本逻辑门?

如果不是、请告诉我在哪里可以找到这样的工具。

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    我们为大多数器件提供了行为模型、可在 TinyTI 中进行仿真。 HSpice 模型可从此处获取:  

    除此之外、我们只有一个 IBIS 模型、该模型在此处不一定有用、因为它对信号完整性而非功能进行了建模。