This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010046:耦合接地和 PE

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903906/tida-010046-coupling-earth-and-pe

器件型号:TIDA-010046

您好!
在本参考设计中、GND 和接地端与磁性附近的1M 和4700pF 电容器耦合。
请解释原因。

该文档指出:"需要额外的电容器来实现机箱接地和信号接地的互连。 建议使用平面耦合电容值(例如、从1000pF 到4700pF)。
根据可用的布板空间、在以太网磁性元件的每一侧放置一组电容器"

我不清楚为什么需要这种耦合。

此致
Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

                  感谢您了解我们的参考设计- TIDA-010046。 GND 和接地之间的组件有助于满足 EMC 要求。 高值电阻器提供直流隔离、低电容可短路任何高频噪声。 这些有助于通过 EFT 和发射测试。 这些组件的值非常主观、可在测试期间进行调整。

    此致

    Navaneeth