请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010046 您好!
在本参考设计中、GND 和接地端与磁性附近的1M 和4700pF 电容器耦合。
请解释原因。
该文档指出:"需要额外的电容器来实现机箱接地和信号接地的互连。 建议使用平面耦合电容值(例如、从1000pF 到4700pF)。
根据可用的布板空间、在以太网磁性元件的每一侧放置一组电容器"
我不清楚为什么需要这种耦合。
此致
Holger