This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超低功耗血压和心率监护仪

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/905133/ultralow-power-blood-pressure-and-heart-rate-monitor

主题中讨论的其他器件:LMV324

下午好!  

请您帮助我构建血压和心率的精确设计。 我想使用 LabVIEW 读取信号、这样哪个器件在设计中不有用 、所以我可以从 BOM 中获取、因为我不需要使电路板一团糟。

此外、我还有关于器件的其他一些问题:

- Buzzer Do 有任何器件型号  

- R8 800K 是否可以使用 0805 787k/0805 806k 之一

- LCD1     如果我只需要通过 PC 传输信号,那么我是否需要此部件?CON20*2P

- MBRA320 是否可以使用 MBRA320T3G

- TPS763XX 我可以使用 TPS76333DBVR 吗

- LMV324我可以使用 LMV324 SOP-14吗

 - MP3V5050可以使用 MP3V50GC6U

- CAT24C32我是否可以使用 CAT24C32WI-GT3

-u11   BP300UF  有任何器件型号  

 -Y1   XIAL-2*5V 是此器件的任何器件型号  

BOM 链接将在 http://www.ti.com/tool/TIDM-BPM 上

非常感谢您的帮助和最佳协作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是很熟悉这个特定的 TI 设计、但是我们在页面上提供的所有信息都是一个示例。  我无法进一步澄清 BOM 中未列出的器件型号。   感谢您的理解。   

    根据用户指南中的方框图、我会说 LCD 和 Buzzer 并不重要、如果您更愿意在设计系统时连接到 PC、则可以将其移除。  在这种情况下、您可能也不会使用电池供电、因此您可能会更新稳压器以支持您的输入电压。   

    祝您好运!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能向我提供需要更改或取下的器件。 以使血压从计算机中运行

    非常感谢