This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01421:使用继电器驱动电机时获取信号(续)

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01421, DRV8703-Q1EVM, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/902623/tida-01421-obtain-a-signal-when-driving-motor-with-relays-continued

器件型号:TIDA-01421
主题中讨论的其他器件: DRV8703-Q1EVMINA240

您好!

我将此线程延续到旧线程 e2e.ti.com/.../889204 (TIDA-01421:使用继电器驱动电机时获取信号)

自从我上一篇文章以来、我已经获得了一个新的 TIDA-01421电路板、现在我使用 DRV8703-Q1EVM 板来驱动天窗电机。

这是 U2引脚5的输出

这是放大的预期结果吗? 我在计时器引脚上仍然没有收到良好的信号。

提前感谢!
Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、

    我假设示波器屏幕截图中的通道1是 PWM 电压信号、而通道2是 TIDA-01421板(U2-5)上 INA240的输出。  是这样吗?

    如果是、您在(大约) 20kHz 时的占空比看起来是50%。  您能否在没有 PWM (100%占空比)的情况下进行类似的拍摄、以便我们可以在没有 PWM 尖峰的情况下看到纹波电流?  您可能需要更长的时间标度来查看电流纹波。

    克拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    再次感谢您的回答。 您的假设正确。 通道1是 DRV8703-Q1EVM 电路板的输出、其占空比设置为50%左右、通道2是 TIDA-01421 (U2-5)上 INA240的输出。

    在我之前的线程 (这里)中、我发布了 U2-5引脚的示波器截图、您认为输出未显示放大的信号。

    下面是另一个图像、尽管在更高的电压分辨率下。

    请告诉我您的想法。

    谢谢、
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、

    如果 R6上的电流看起来仍然像您之前发布的以下图片、那么我希望在 U2-5处呈现相同的形状、我在上面的布线中看不到这种形状。  因此 、您的 INA240A1似乎未按预期放大电压。  这就是我们需要开始调试的地方。

    建议进行调试:从电机上断开 TIDA-01421电路板、并在 J1-2上接地、将小信号(例如来自信号发生器)施加到 J1-1。  查看信号是否在 INA240输出端(U2-5)放大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    根据您的建议、我分别向 J1-1和 J1-2施加小正弦(频率1kHz、振幅100mV)和方波(频率1kHz、振幅100mV、50%占空比)信号。 遗憾的是、U2-5端似乎没有放大、示波器上的输出是大约2.5V 的水平线、这与我在上一个线程中看到的非常相似。 我在两个不同的 TIDA-01421板上尝试了这种方法、但结果是相同的。

    如何进一步排除 INA240的故障? 我应该应用函数发生器中的一些其他信号(或更改参数)吗?

    期待您的回复、
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、

    您是否移除了用于上述测量的3毫欧电阻器(R6)?  如果没有、它可能会将信号发生器加载到信号可忽略不计的程度。

    此外、当您运行电机时、我希望确保您正在进行连接、以便强制所有电机电流流经 R6。