请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP4259
您好!
我想知道是否有人尝试为 PMP4259构建 Spice 模型。 我计划将 UCC28070芯片用于3kW 应用、并特别关注空载、轻载和满载条件等动态负载变化期间的性能。 我们目前正在使用 LTSpice;但是 、我们非常感谢 PMP4259电路板的任何其他 SPICE 模型。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4259
您好!
我想知道是否有人尝试为 PMP4259构建 Spice 模型。 我计划将 UCC28070芯片用于3kW 应用、并特别关注空载、轻载和满载条件等动态负载变化期间的性能。 我们目前正在使用 LTSpice;但是 、我们非常感谢 PMP4259电路板的任何其他 SPICE 模型。
谢谢你。
你(们)好
我们没有为此项目创建 Spice 模型。 但 UCC28070的模型可以从 TI 网站获得。 链接如下所示。
如有任何其他需要、请随时告知我。
此致、
Richard