This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20196:此设计的计算步骤

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/904434/pmp20196-calculating-step-of-this-design

器件型号:PMP20196

您好!

我的客户需要设计一个隔离式功率级、输入为10V-100V、输出为180V、30W。

他们发现 PMP20196的参考设计与他们的需求非常相似。

但他们想知道如何选择参数、尤其是变压器的参数。

我们是否有介绍如何计算参数的用户手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou 先生、

    PMP20196与您的需求相去甚远;PMP20196专为5V 输出而设计;
    您的需求是180V 输出。

    要设计功率级、我强烈建议使用
    TI 功率级设计器版本 4.

    使用1:10的绕组比将在整流器上产生1kV+的电压;
    因此 、我会以 DCM 模式运行该设计、以避免 Qrr 振铃。
     钳位良好的1500V 超快速 整流器可以接管。
    这样、在 Fsw 100kHz 时、初级磁化电感将为5uH、
    因此、250V FET 需要在低输入电压下处理高达12Apk 和5.4Arms 的电流。
    在这里、大约30个中的^2需要一个具有大约20毫欧低 Rdson 的固态 FET。
    由于输入电压变化1:10、占空比在6%至60%之间变化。

    这将是我进行 进一步评估的第一个起点、最诚挚的问候、Bernd