This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS8339EVM-PDK:无法将 DSP 与 ADC pro 相连

Guru**** 2928120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8339EVM-PDK, ADCPRO, ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903963/webench-tools-ads8339evm-pdk-fail-to-connect-the-dsp-with-the-adc-pro

器件型号:ADS8339EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS8339

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 是否有称为 ADS8339EVM-PDK 套件的东西? 我下载了 ADCpro2.0.1和 ads8339evm-adcproplugin-1.0.exe、然后将其安装、但仍然无法连接到 PDK  

在我的 PC .ADCPro 中、DSP 尚未准备就绪、正在重试。最后、它显示如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您可以尝试通过按下 RESET、S3、开关来重置 MMB0板。

    此外,如果继续出现读取 EEPROM 错误,则可以通过修改".ini"文件来绕过此步骤。

    1.   在 Windows 资源管理器中、导航至:C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS8339  
    2.   在文本编辑器中打开 adcpro_evm.ini。
    3.   将最后一行更改为"EEPROMVerify=false"

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用