This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:BOM 组件问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP709, TMP300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903623/tida-00951-problems-with-bom-components

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TMP709TMP300

您好!

我的制造商在 BOM 文件中的某些组件方面存在一些问题、是否有人可以澄清这些问题? 看起来 BOM 中存在错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对该 TI 设计的关注。 回复为吹气:

    • U10与 TMP300和 TMP709兼容;
    • 不确定散热器、 您是否可以切断用于组装的 PIN?
    • 在我的 BOM 中、U4是 LTV817S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我认为您应该在00951站点更新 BOM。

    • U10与 TMP300和 TMP709兼容; -您的答案是更改为 TMP709?
    • 不确定散热器、 您是否可以切断用于组装的 PIN? -我不确定,当电路到达时,我会尝试自己解决问题。
    • U4是我的 BOM 中的 LTV817S。-您的答案是更改为 LTV817S?

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    是的、您答对了!