This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA1678:OPA1678 BPF 问题

Guru**** 2383570 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA1612-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/902466/webench-tools-opa1678-opa1678-bpf-issue

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: OPA1612-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

附件是 TINA 的 BPF+OPAMP 原理图。 在实际电路板中、当打开时、我们可以测量 VF2的电压大约为4V VPP、但在1天后、电压将变为3V VPP。

我们发现 VF1和 VF2输出电压随时间的推移而降低。 原理图有什么问题?

同时、我的应用是在使用可变电阻器(R18)调节所需的 VF3电压时。 我希望 VF3上的电压漂移在1V 以内、VF2上的电压漂移在0.2V 以内。

e2e.ti.com/.../15_2D00_2K_5F00_BPF.TSC

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    在检查您的 OPA1678滤波器/放大器电路时、我看不到任何有关该设计的信息、这些信息会解释增益大幅降低的原因。 OPA1678运算放大器似乎有问题、以至于它们完全无法正常工作、而不会导致严重的增益漂移。

    首先要做的是检查运算放大器周围的直流电压、以确保它们正确。 如果是、则在调整后的输入端施加15.4kHz 正弦波、以便在使用 DSO 测量的 VF2处获得4Vpp。 检查 VF1以确保此时电平正确。 查看是否有任何振荡或其他意外失真的迹象。 将输入频率移动到15.4kHz 左右、并确保带通中心频率保持不变、或者如果它已从原来的15.4kHz 发生变化。

    如果直流电压和交流波形除了增益外看起来正常、我将确保 PC 板干净。 如果电路板上有焊剂残留物、可能会导致问题。

    如果此时除增益以外的所有检查均正常、则每次更换一个 OPA1678。 更换每个 OPA1678后、检查增益是否恢复正常。 如果发生这种情况、器件可能会在处理过程中受到 ESD 损坏。

    另一种可能是带通滤波器级中使用的无源 RC 组件发生移位。 看起来您使用的是1%电阻器、但电容器可能是一个问题-尤其是当它们是低成本的 X7R 电介质陶瓷电容器时。 如果您发现带通频率已经发生了漂移、并且您能够再次获得4 Vpp、但频率不同、那么我会怀疑电容器是有问题的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的快速回复。

    我还注意到了电容问题、稍后我将使用1%的电容器进行测试。 此外、我发现 OPA1678IDGKT 的温度将比室温高15摄氏度、但 SOIC 封装 IC (XOPA462IDDA、GAIN=15)仅上升5度。  如果 OPA1612-Q1更稳定、则考虑温度系数。

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您的分析是正确的。 更改1%电容器后、输出电压稳定在50摄氏度。

    非常感谢。

    此致、

    Roger