This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33630-Q1:如何在原理图中添加额外的输出电容

Guru**** 2929370 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/903132/webench-tools-lmr33630-q1-how-to-add-additional-output-capacitance-in-schematic

器件型号:LMR33630-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的同事,

我的客户计划在 USB 充电器盒中使用 LMR33630-Q1。 他们使用 webench 来定制设计。

现在、他们希望使用2个22uF 陶瓷电容器 1个100nF 陶瓷电容器和1个100uF 电解电容器作为输出电容器。

但它们无法在原理图中添加外部电容器。

请在本例中帮助我。 Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Frank,

    WEBENCH 设计不允许您在原理图中添加额外的电容器、但是、您可以计算并联的总电容、并使用"选择替代组件"选择备用电容器。 请找到以下步骤。

    1.单击要更改的组件,然后单击“选择备用组件”。

    2.单击"编辑"以筛选出组件。

    3.根据您的要求更改组件限制。

    4.或者,您可以创建自定义组件。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Praveen