This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010029:在胸骨和放大器上进行 SpO2测量;订购评估板

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010029, AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/901894/tida-010029-spo2-measurement-on-sternum-ordering-the-evaluation-board

器件型号:TIDA-010029
主题中讨论的其他器件: AFE4420

大家好、我对 TIDA-010029评估板有两个问题。

  1. 您是否已在胸骨上测试了 SFH 7072的 SpO2测量? 您认为使用 AFE4420的红色和红外 LED 是否足够强大、能够穿透胸骨上的皮肤? 如果不是、您还有其他建议吗?
  2. 是否可以订购 TIDA-010029来评估 SpO2测量? 我无法在您的网站上轻松找到链接。

期待您的回答。

此致、

Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pourya、您好、感谢您关注德州仪器。  我已将您的 E2E 转发给我们拥有该设计的医疗系统团队。 由于他们在印度、这一天已经过去了、因此最早将是星期一、然后您将收到团队的回复。  我将告诉您、没有可用于此特定设计的硬件可供购买。  我们的部署策略是构建和测试实际设计、并将结果与设计文件一起发布、以便客户可以自行复制设计。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE4420集成了 LED 驱动器、可驱动50mA 至200mA 的 LED 电流。 尽管电流不是连续驱动的、但它们是以占空比驱动的。 驱动红色和红外 LED 应该足够了。 但是、TIDA-010029尚未经过 sterNum 测试。

    2.正如 John 在答复中提到的、TIDA-010029不可购买。 光绘文件可在产品链接上找到、您可以将其用于制造。 (http://www.ti.com/tool/TIDA-010029)

    您正在处理什么应用?  它是补丁吗? 它是否只有 SpO2监护?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的回答。 该应用确实是一个补丁、我们希望测量 SpO2。 您是否有机会在 sterNum 上测试 TIDA-010029、因为我无法订购开发套件、或者您是否知道是否有快速的方法来测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pourya、

    目前、由于印度的锁定、我们无法在最后进行测试 现在唯一的想法是、如果您可以订购 AFE4420 EVM 并在刚玉上进行测试。  该 EVM 附带反射传感器、因此就足够了。 谢谢你。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    您无法对其进行测试、这是可以理解的。 评估套件使用哪种光学传感器?

    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pourya、

    该评估套件使用 SFH7072光学传感器。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia