This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01385:升压转换器的稳定性问题和其他问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01385, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/902330/tida-01385-stability-issues-with-the-boost-converter-and-other-points

器件型号:TIDA-01385
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

您好!

在参考设计 TIDA-01385中、有人提到 、由于稳定性问题、TPS61021A 连接到高输入电容器(例如1mF 及更高电容)时的负载电流不能超过50mA。 我是否可以问您、出现的稳定性问题是什么? 如何解决这些问题? 我打算插入一个大约1mF 的输入电容器并以大约200mA 的电流连接一个负载、这是否会导致任何违反稳定性裕度的行为? 在这种情况下、您有什么建议?

-使用的 CT 是否有 VA 额定值或负担或建议负担?

-如果运算放大器发生故障、CT 的输出端可能会出现非常高的电压、在这种情况下、是否有某种方法可以拯救电路? 比如电视。 在这种情况下如何选择它?

-在 tidd59.pdf 第8页中,我尝试使用公式2和3来求解 VSUP 限制。 下限阈值是正确的、但上限阈值会导致大约4.6伏的电压值。 可以麻烦你检查一下吗?

-为何在同一文档 tidud59.pdf 的图5中使用 R4和 R7

非常感谢。

此致、

AMR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    感谢您发帖。  此帖子与您的其他帖子相关、我们将需要我们的专家在本周晚些时候休假回来后为您提供答案。  抱歉、"负担"一词究竟意味着什么?  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    好的。 非常感谢。

    负载是指连接到 CT 次级侧端子的负载的 VA 额定值。 如果高于额定值、它通常会影响测量精度。

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    TIDA-01385中的 TPS61021使用了非常大的0.22uF 前馈电容器。 它会影响稳定性。 如果您选择较低的电容、则负载电流可能 大于50mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    对不起、我昨天没有写我的另一个问题。

    如果我们考虑您昨天的评论、其中一个会将 C10降低到0.1uF、则可以增大负载电流。  但在超级电容器未连接到系统时、1mF 电容器 C2将与 C10并联。 这将导致升压看到 其输入端 C2和 C10的总和。 这种高电容值是否也会导致不稳定?

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    C2是输入电容器、而 C10是前馈电容器。 它们不会并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我对误解表示歉意。 出现问题。

    我指的是 C8与 C2并联。 我以错误的方式阅读了有关 C10的信息。 但现在已经很清楚了。

    我正在尝试使用 TINA 进行仿真、以找出给定负载的最小二次侧 CT 电流、例如50mA 或100mA。 但是、该模型需要很长的运行时间。

    您是否有建议、请如何在给定特定负载电流的情况下找到最小 CT 二次侧电流?

    非常感谢。

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我不确定如何缩短 TINA 仿真时间。 也许您可以设置超级电容器电容器、输出电容器初始电压、以使系统更快进入稳态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    好的。 我试一下。

    非常感谢。

    此致、

    AMR