Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01385, TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS61021A
您好!
在参考设计 TIDA-01385中、有人提到 、由于稳定性问题、TPS61021A 连接到高输入电容器(例如1mF 及更高电容)时的负载电流不能超过50mA。 我是否可以问您、出现的稳定性问题是什么? 如何解决这些问题? 我打算插入一个大约1mF 的输入电容器并以大约200mA 的电流连接一个负载、这是否会导致任何违反稳定性裕度的行为? 在这种情况下、您有什么建议?
-使用的 CT 是否有 VA 额定值或负担或建议负担?
-如果运算放大器发生故障、CT 的输出端可能会出现非常高的电压、在这种情况下、是否有某种方法可以拯救电路? 比如电视。 在这种情况下如何选择它?
-在 tidd59.pdf 第8页中,我尝试使用公式2和3来求解 VSUP 限制。 下限阈值是正确的、但上限阈值会导致大约4.6伏的电压值。 可以麻烦你检查一下吗?
-为何在同一文档 tidud59.pdf 的图5中使用 R4和 R7
非常感谢。
此致、
AMR