This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01634:TIDA-01634

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/902891/tida-01634-tida-01634

器件型号:TIDA-01634
主题中讨论的其他器件:LMG1210

因为该器件应在高频(即接近50MHz)下运行。 但 Murata 输入电容 C3的谐振频率低于10MHz。 在高频情况下、它如何正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ammad、您好!

    感谢您深入了解 lmg1210。

    只要热性能正常、并且 VDD 引脚在电容大于300nF 时保持稳定、1210就可以在高达50MHz 的频率下运行。 它之所以能够实现这一点、是因为它使用内部 VDD 电容来实现高频源电流能力、从而在50MHz 运行时实现快速上升和下降时间。 布局的栅极环路电感也对实现快速开关起着重要作用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、