This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:它可以与 CC3120或任何相关模块配合使用吗?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, CC3120, CC3100, TIDC-EVSE-WIFI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/902609/tida-00637-can-it-be-used-with-cc3120-or-any-related-module

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736CC3120CC3100

您好!

我想知道、可以对设计进行修改以包含 CC3120或其他 TI 网络处理器。 MCU (MSP430F6736)是否支持此功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以与 CC3100配合使用。  有关详细信息、请参阅以下链接 www.ti.com/.../TIDC-EVSE-WIFI。 它还包括固件。

    谢谢你