This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:TIDA-060025中的 OPA858噪声计算

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060025, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/902169/tida-060025-opa858-noise-calculation-in-tida-060025

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件: OPA858

 

我在 TIDA-060025参考设计文档中有关于噪声计算的 TIA 问题。

 

我计算的噪声电流值与参考设计所示的值不同。

 

TIDA-060025参考设计使用 OPA858器件实现了带宽超过200MHz 的 TIA 前端。

 

TIDA-060025文档的第2.4.1.3节指出了针对电路条件计算出的132 NARMS 的噪声水平。  

Cs = 2pF

CF = 0.75pf

Rfeed=10K

Q=.95

BW = 260MHz

 

TIDA-060025文档参考了 TI 文档 SBOA122–《高速放大器互阻抗注意事项》。

 

当我使用  SBOA122文档中的等式13计算输入参考噪声等式时、我得到78.8nArms

我离得不远,但担心我遗漏了一些东西。

方程式13 - Ieq = sqrt (ib^2 + 4kT/RF +(en/RF)^2 +(en*2*pi()*F*cs)^2/3)

EN = 2.5nV/rtHz

Ib = 1e-15安培

RF = 10K

Cs = 2pF

f = 260MHz

Ieq = 4.89pA/rtHz

IRMS = 78.8 NARMS (超过260 MHz 带宽)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    该公式假定固定 Q 值 为0.707、从而简化手算。 这可用于良好的初始近似、对于更精确的数字、您可以使用仿真来获得噪声级别。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan、

    我确实使用了噪声仿真工具、获得了与 TIDA-060025相同的结果。

    接下来、我将使用 TINA 工具。

    谢谢、

    Frank Kimpel