This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00162:无法使用 TIDA3xEVM 运行演示应用(4通道 VIP 采集+环视(DSP)+显示(HDMI)(仅限 TDA3x))

Guru**** 1818550 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3XEVM, TIDA-00162
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/956104/tida-00162-unable-to-run-the-demo-app-4ch-vip-capture-surround-view-dsp-display-hdmi-tda3x-only-with-tida3xevm

器件型号:TIDA-00162
主题中讨论的其他器件:TDA3XEVM

我有来自 Spectrum Digital 的带多 DES 环视板的 TDA3xEVM (http://www.spectrumdigital.com/multides-surround-view-kit/)

[IPU1-0]    15.602269 s: I2C1:DEV 0x3b:Rd 0x300a ... 错误!!!

[IPU1-0]    15.602360 s:src/bsp_deviceI2c.c @第836行:

[IPU1-0]    15.602421 s: I2C1:错误超时639 ms!!!

我已附上完整日志供您查看。

我对 Multides 电路板上的标题设置不是100%确定、因此我也附加了它的照片。

如果有任何建议,我将不胜感激。

谢谢。

e2e.ti.com/.../DemoAppLog.20201110.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在度假、我将在星期四返回给您。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件设置似乎不正确。 您是否遵循了 TDA3x 用户指南中提到的说明?

    用户指南文件:vision_sdk/docs/UserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常令人困惑、因为不同文档中存在一些相互冲突的信息。

    > 有关 LVDS 设置,请参阅 TDA2x 用户指南“VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf”。

     这是第2.3.2.1节"解串器板"。 它说应该使用 Cam 1至4、但另一个文档显示 Cam 1、2和4、5。 哪一项是正确的?

    > 有关详细信息,请参阅 VPS 用户指南的“在 TDA3XX EVM 上运行 VPS 应用程序”部分

    您能给我这个"VPS 用户指南"的指针吗? 从哪里可以找到它?

    > 应设置 CN2、CN3和 CN4跳线设置。

    您是否仔细阅读了原始帖子中跳线设置的照片? 是这样吗?

    > 如果通过从传感器捕获 VIP 或 ISS 来捕获多解串器、则需要在基板中修改电路板以避免 I2C 问题

    我假设我可以在"VPS 用户指南"中找到此信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 有关 LVDS 设置、请参阅第2.3.2.1节、我是否知道哪个文档显示 Cam 1、2和4、是正确的?
    • 请参阅 文件:TI_componences/drivers/pdk_xx_xx_xx_xx/docs/userguide/html/pdk_TDA_VPS_User_Guide.html#Running_VPS_Application_on_TDA3XX_EVM、以了解电路板修改和  CN2、CN3和 CN4跳线设置
    • 我们无法在上一帖子中看到附加的图像、因此您可以交叉验证提供的 VPS 用户指南设置

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

    > 我能不能知道哪一个文档说 Cam 1、2和4是正确的?

    TIDA-00162 www.ti.com/.../tidu336 --第2.c 节显示了凸轮1、2、5和6。

     VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf -- 第2.3.2.1节是凸轮1、2、3和4

    >请参阅 以下文件:TI_components / drivers/pdk_xx_xx_xx_xx/docs/userguide/html/pdk_tda_vps_User_Guide.html#Running_VPS_Application_on_TDA3XX_EVM、以了解电路板修改和  CN2、CN3和 CN4跳线设置

    对于电路板修改、请确认以下内容是您所指的内容、并且这些内容是我的配置所必需的( 具有 Spectrum Digital 多 DES 环视电路板的 TDA3xEVM (http://www.spectrumdigital.com/multides-surround-view-kit/)

    我需要得到公司确认、以便我可以向团队请求此类物理修改。

    ER15:将 I2C 上拉电阻器调节为上拉电阻器、以改进的运行
    从101370-2202R 到101370-1003R、2.2K 到10K
    表8、R9315、R9316
    表9、R9371、R9372、R9373、R9374
    表28、R9391、R9392、R9394、R9395
    表29、R9397、R9398
    表30、R1058、R1059

    >我们不会在上一帖子中看到附加的图像、因此您可以交叉验证提供的 VPS 用户指南设置

    我在此附上了图片。 请仔细审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查团队并告知您。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以给我一个更新吗?

    此致、
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需按照上述帖子中提到的使用指南进行操作、然后将摄像头模块连接到1、2、5和6。

    请参阅以下文档以了解有关 SRV 用例的更多信息

    文件:vision_sdk/docs/SurroundView/VisionSDK_Overview_SurroundView_Demo.pdf

    文件:vision_sdk/docs/SurroundView/VisionSDK_UserGuide_2D_SurroundView_Demo.pdf

    文件:vision_sdk/docs/SurroundView/VisionSDK_UserGuide_3D_SurroundView_TDA3xx_Demo.pdf

    文件:vision_sdk/docs/SurroundView/VisionSDK_UserGuide_2MP_3D_SurroundView.pdf

    文件:vision_sdk/docs/SurroundView/VisionSDK_UserGuide_3D_SurroundView_Manual_CalibTool.pdf

    文件:vision_sdk/docs/SurroundView/VisionSDK_UserGuide_SurroundView_Calibration_TDA2xx.pdf

    注意:如果摄像头连接12 5 6不工作、请尝试将其切换为1 2 3 4、它与基板物理修改无关。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为这些文档提供的指导、但他们没有回答我最初的问题。

    *我认为我已经按照用户指南中的每个步骤进行了硬件设置、但在原始帖子中添加了 I2C 错误。 您认为我如何解决这个问题?

    *不清楚我是否需要对物理板进行修改。 请确认。

    *我在上一个帖子中附加的标题配置是否正确?

    此致、
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >*我认为我已经按照用户指南中的每个步骤进行了硬件设置、但在原始帖子中添加了 I2C 错误。 您认为我如何解决这个问题?

    >*不清楚我是否需要对物理板进行修改。 请确认。

    >*我在上一个帖子中附加的标题配置是否正确?

    我尝试了以下几项、但情况没有改变。 我仍然会遇到 I2C 错误。

    *已尝试 CH 1、2、5、6和 CH 1、2、3、4

    *如 PDK TDA VPS 用户指南中所示将 I2C 频率设置为100K 并重建应用

    错误消息包括:

    [IPU1-0] 32.505429 s:链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
    [IPU1-0] 32.505734 s:
    [IPU1-0] 32.506039 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x23失败
    [IPU1-0] 32.506130 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
    [IPU1-0] 32.506222 s:I2C0:DEV 0x23:错误!!!
    [IPU1-0] 32.506313 s:src="BSP_deviceI2c.c @第689行:
    [IPU1-0] 32.506374 s:I2C0:错误超时0ms!!!
    [IPU1-0] 32.506466 s:src="BSP_boardTda3xx.c @ 1961年:
    [IPU1-0] 32.506527 s:I2C 读取失败!!
    [IPU1-0] 32.506588 s:src/bsp_board.c @第620行:
    [IPU1-0] 32.506649 s:器件选择失败!!
    [IPU1-0] 32.506710 s:VIDEO 传感器:器件选择失败!!!
    [IPU1-0] 32.507533 s:VIDEO_SENSOR:INST1:I2C1:I2C Addr = 0x38

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否进行了物理修改? 否则、它将不起作用

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前要求的、您能详细说明一下物理修改吗?

    如果这意味着、
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    如果使用多解串器通过 VIP 或 ISS 捕获从传感器进行捕获、则需要对电路板进行以下修改  

    以避免 I2C 问题

    ER15:将 I2C 上拉电阻器调节为上拉电阻器、以改进的运行
    从101370-2202R 到101370-1003R、2.2K 到10K
    表8、R9315、R9316
    表9、R9371、R9372、R9373、R9374
    表28、R9391、R9392、R9394、R9395
    表29、R9397、R9398
    表30、R1058、R1059
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    我们浏览了列表、发现所有寄存器都已为10K。 请提供建议。

    此致、
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否执行了所有步骤?

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avireju、

    谢谢。 我没有做最后一行的电路板修改、这就是我尝试确认所需电路板修改的详细信息的原因。

    无论如何、a)在电路板修改后、B)传感器模块连接到 CH1、2、3和4、而不是 CH1、2、5和6。  I2C 问题似乎已得到解决、演示应用程序开始运行、但部分已开始运行。

    演示"4CH VIP Capture + Mosaic Display"演示仅显示4个视频中的2个、如下所示。

    *我尝试将传感器模块连接到不同的通道、但 CH 1、2、3和4是演示实际工作的唯一组合。

    *我交换了一些摄像头模块以确认是否有摄像头模块发生故障、但它不会更改输出视频。 无论使用何种传感器、我始终只能看到显示屏的上半部分。

    *我还尝试了"4CH VIP Capture +环视(DSP)+显示(HDMI)(仅限 TDA3x)"演示、但它也显示了来自2个摄像头的视频。

    您能建议我应该检查什么以使演示正常工作吗?  我也附上了终端日志供您查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3124.2020.12.14.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将日志与统计信息共享。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设"with statistics"是指"p:print Performance Statistics"菜单中的那些值。 请在下面找到它。

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    TDA3xx SBL 引导

    已识别15x15器件

    DPLL 配置完成

    时钟域配置完成

    模块启用配置完成

    TI EVM 焊盘配置完成

    DDR 配置完成

    TDA3xx SOC 初始化完成

    应用程序映像下载开始

    SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成

    IPU1 CPU0处理

    IPU1 CPU0映像加载完成

    IPU1 CPU1处理

    IPU1 CPU1映像加载完成

    DSP1处理

    DSP1映像加载完成

    DSP2处理

    DSP2映像加载完成

    EVE1处理

    EVE1图像加载完成

    应用程序映像下载完成

    EVE MMU 配置完成

    (一

    32K 定时器用于测量周期、除以32K 即可得到以秒为单位的时间

    复位至 SBL 初始化周期- 3041 (92.80ms)

    SBL 初始配置周期- 208 (6.34ms)

    SoC 初始化周期- 468 (14.28ms)

    DDR 配置时钟周期- 230 (7.01ms)

    APP 图像加载周期- 155849 (4756.13ms)

    从 Core 启动周期- 169 (5.15ms)

    SBL 启动周期- 156926 (4789.00ms)

    SBL 启动 IPU1_0 - 159967的时间(4881.80ms)

    (一

    跳转到 IPU1 CPU1应用

    跳转到 IPU1 CPU0应用
    [IPU1-0] 4.940218 s:***** IPU1_0固件构建时间18:04:55 2020年11月2日
    [IPU1-0] 4.940401 s:***系统:CPU 频率 、
    [IPU1-0] 5.401573 s:系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行、事件15...
    [IPU1-0] 5.401726 s:系统:通知寄存器到[DC1]第0行、事件15...
    [IPU1-0] 5.401848 s:系统:通知寄存器到[DS2]第0行、事件15...
    [IPU1-0] 5.401970 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
    [IPU1-0] 5.402214 s:*** utils:CPU MHz = 20MHz ***
    [IPU1-0] 5.402336 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [IPU1-0] 5.411730 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.411822 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [IPU1-0] 5.411883 s:系统:通知初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.412096 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.412188 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.414475 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.414567 s:系统:系统正在启动!!!
    [IPU1-0] 5.414628 s:系统:BSP 公共 Init 正在进行中!!!
    [IPU1-0] 5.414689 s:系统:BSP 通用初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.414750 s:系统:BSP 平台正在启动!!!
    [IPU1-0] 5.414872 s:平台:检测到未知 CPU、默认为 CPU REV 2.0
    [IPU1-0] 5.414963 s:系统:BSP 平台初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.415055 s:系统:FVID2正在进行中!!!
    [IPU1-0] 5.415177 s:系统:FVID2初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.415238 s:系统:VPS Init in progress!!!
    [IPU1-0] 5.415329 s:系统:启用 VPDMA 描述符存储器地址转换[0xa0000000 -> 0x80000000]
    [IPU1-0] 5.417800 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
    [IPU1-0] 5.417922 s:VPDMA 固件地址= 0x9ffc7800
    [IPU1-0] 5.418013 s:VPDMA 加载地址= 0x4897d004
    [IPU1-0] 5.418105 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
    [IPU1-0] 5.418196 s:VPDMA 列表忙状态= 0x00000000
    [IPU1-0] 5.418288 s:*** VPDMA 固件加载成功***
    [IPU1-0] 5.454767 s:系统:VPS 初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.455529 s:utils:dma:Hwi 为 INT34创建!!!
    [IPU1-0] 5.455773 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [IPU1-0] 5.455895 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257272 B (251KB)
    [IPU1-0] 5.456078 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 5.456231 s:系统:堆= SR_DDR_Cached @ 0x86103000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 369086464 B (351 MB)
    [IPU1-0] 5.456475 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ bbpb00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
    [IPU1-0] 5.456627 s:系统:正在初始化链接!!!
    [IPU1-0] 5.536143 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [IPU1-0] 5.558988 s:电路板:电路板正在进行电路板初始化!!!
    [IPU1-0] 5.559354 s:板:板初始化完成!!!
    [IPU1-0] 5.565271 s:正在初始化多路解串器设置...!!
    [IPU1-0] 5.565363 s:多通道板初始化完成
    [IPU1-0] 5.565454 s:
    [IPU1-0] 5.565485 s:VISION SDK 版本:[REL_VISION_SDK_03_08_00_00]
    [IPU1-0] 5.565546 s:FVID2版本:[FVID_02_01_00_01]
    [IPU1-0] 5.565607 s:BSP 版本:[PDK_01_10_04__xx]
    [IPU1-0] 5.565668 s:平台:[EVM]
    [IPU1-0] 5.565729 s:SoC:[TDA3XX]
    [IPU1-0] 5.565790:SoC 修订版:[ES2.0]
    [IPU1-0] 5.565851 s:检测到电路板:[MULTIDES]
    [IPU1-0] 5.572683 s:EEPROM 基板名称:[ADAS-LOF-DDR3]
    [IPU1-0] 5.572744 s:基板版本:[REV D]
    [IPU1-0] 5.572805 s:子卡修订版:[Rev A]
    [IPU1-0] 5.572866:
    [IPU1-0] 5.575489 s:选择系统:UART:中断模式
    [IPU1-1] 4.950741 s:***** IPU1_1固件构建时间18:02:18 2020年11月2日
    [IPU1-1] 4.950924 s:***系统:CPU 频率 、
    [IPU1-1] 5.402671 s:系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行、事件15...
    [IPU1-1] 5.402854 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
    [IPU1-1] 5.402946 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行、事件15...
    [IPU1-1] 5.403037 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
    [IPU1-1] 5.403403 s:System:System:System Common Init in Progress!!!
    [IPU1-1] 5.404288 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [IPU1-1] 5.404379 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [IPU1-1] 5.404471 s:系统:通知初始化完成!!!
    [IPU1-1] 5.404654 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [IPU1-1] 5.404715 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [IPU1-1] 5.406728 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [IPU1-1] 5.406819 s:系统:系统 IPU1_1正在进行中!!!
    [IPU1-1] 5.407582 s:utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
    [IPU1-1] 5.407765 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
    [IPU1-1] 5.407857 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257448 B (251KB)
    [IPU1-1] 5.408009 s:系统:正在初始化链接!!!
    [IPU1-1] 5.450344 s:utils:prf:#### 无法为 SYNC1 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.451991 s:utils:prf:#### 无法为 SYNC2 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.453791 s:utils:prf:#### 无法为 SYNC3 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.455377 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM0 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.456688 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM1 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.458579 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM2 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.460501 s:utils:PRF:#### 无法为 ALGORITHM3 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.462178 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM4 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.463948 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM5 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.465839 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM6 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.467791 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM7 ####分配对象
    [IPU1-1] 5.467913 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [IPU1-1] 5.468004 s:系统:系统 IPU1_1初始化完成!!!
    [DSP1 ] 4.955651 s:***** DSP1固件构建时间17:56:07 2020年11月2日
    [DSP1] 4.955712 s:***系统:CPU 频率 、
    [DSP1] 5.403464 s:系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行,事件15...
    [DSP1] 5.403525 s:系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行,事件15...
    [DSP1] 5.403556 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
    [DSP1] 5.403586 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
    [DSP1] 5.40368s:*** utils:CPU MHz = 20MHz ***
    [DSP1 ] 5.403739 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [DSP1 ] 5.403891 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [DSP1 ] 5.403922 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [DSP1] 5.403952 s:系统:通知初始化完成!!!
    [DSP1] 5.404013 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [DSP1] 5.404044 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [DSP1] 5.404715 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [DSP1] 5.404745 s:系统:系统 DSP 正在进行中!!!
    [DSP1] 5.404928 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
    [DSP1 ] 5.404959 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1 ] 5.405020 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519608 B (507KB)
    [DSP1] 5.405081 s:系统:正在初始化链接!!!
    [DSP1] 5.411486 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [DSP1] 5.411547 s:lz4CompDecomp Init
    [DSP1] 5.411578:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
    [DSP1 ] 5.544561 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 启动后!!!
    [DSP1 ] 5.544592 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
    [DSP2 ] 4.955651 s:***** DSP2固件构建时间:2020年11月2日17:59:27
    [DSP2] 4.955712 s:***系统:CPU 频率 、
    [DSP2] 5.404318 s:系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行,事件15...
    [DSP2] 5.404379 s:系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行,事件15...
    [DSP2] 5.404410 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
    [DSP2] 5.404471 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
    [DSP2] 5.404532 s:*** utils:CPU MHz = 20MHz ***
    [DSP2 ] 5.404593 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [DSP2 ] 5.404745 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [DSP2 ] 5.404776 s:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
    [DSP2 ] 5.404806 s:系统:通知初始化完成!!!
    [DSP2 ] 5.404867 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [DSP2 ] 5.404898 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [DSP2 ] 5.405599 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [DSP2 ] 5.405630 s:系统:系统 DSP 正在进行中!!!
    [DSP2] 5.405843 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1024
    [DSP2 ] 5.405874 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP2 ] 5.405935 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519608 B (507 KB)
    [DSP2] 5.405965 s:系统:正在初始化链接!!!
    [DSP2] 5.412371 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [DSP2] 5.412432 s:lz4CompDecomp Init
    [DSP2] 5.412462 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
    [DSP2] 5.546544 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 启动后!!!
    [DSP2 ] 5.546605 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB…… 通过应用程序更新后!!!
    [EVE1] 5.397517 s:***** EVE1固件构建时间17:52:59 2020年11月2日
    [EVE1] 5.398767 s:***系统:CPU 频率 、
    [EVE1] 5.404318 s:系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行、事件15...
    [EVE1] 5.405386 s:系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行,事件15...
    [EVE1] 5.406545 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
    [EVE1] 5.407643 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
    [EVE1 ] 5.408985 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
    [EVE1 ] 5.410724 s:utils:CIO:初始化完成!!!
    [EVE1 ] 5.411456 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
    [EVE1] 5.412188 s:系统:通知初始化完成!!!
    [EVE1] 5.413194 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
    [EVE1] 5.413865 s:系统:IPC 初始化完成!!!
    [EVE1] 5.423991 s:系统:系统通用初始化完成!!!
    [EVE1 ] 5.424693 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
    [EVE1 ] 5.425760 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
    [EVE1] 5.426645 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数= 1024
    [EVE1 ] 5.427591 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [EVE1 ] 5.429390 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 257432B (251KB)
    [EVE1] 5.431037 s:系统:正在初始化链接!!!
    [EVE1] 5.499023 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
    [EVE1] 5.499816 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
    [IPU1-0] 6.575550 s:
    [IPU1-0] 6.575855 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x59失败
    [IPU1-0] 6.575947 s:src/bsp_deviceI2c.c @第346行:
    [IPU1-0] 6.576038 s:I2C0:DEV 0x59:Rd 0x4f... 错误!!!
    [IPU1-0] 6.576130 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
    [IPU1-0] 6.576191 s:I2C0:错误超时1ms!!!
    [IPU1-0] 6.578997 s:QSPI 初始化
    [IPU1-0] 6.579180 s:中间- 20
    [IPU1-0] 6.579241 s:DID - BA
    [IPU1-0] 6.579271 s:QSPI 初始化成功完成
    [IPU1-0] 6.586408 s:utils:DMM:TDA3xx 中不支持 API!!!
    [IPU1-0] 6.586530 s:utils:DMM:TDA3xx 中不支持 API!!!
    [IPU1-0] 6.587354 s:
    [IPU1-0] 6.587415 s:Current System Settings、
    [IPU1-0] 6.587506 s:===========================
    [IPU1-0] 6.587567 s:显示类型:HDMI 1920x1080 @ 60fps
    [IPU1-0] 6.587628 s:捕获源:传感器 OV10635 1280x720 @ 30fps - VIP、YUV422
    [IPU1-0] 6.587720 s:接口1的 IP 地址:无
    [IPU1-0] 6.587781 s:我的接口2的 IP 地址:无
    [IPU1-0] 6.587842 s:ISS 设置:LDC=[OFF] VTNF=[OFF] WDR=[OFF]
    [IPU1-0] 6.587903 s:
    [IPU1-0] 6.587933 s:====
    [IPU1-0] 6.587994 s:用例菜单
    [IPU1-0] 6.588025 s:====
    [IPU1-0] 6.588086 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] Vision SDK 用例、
    [IPU1-0]--------------
    [IPU1-0] 1:单摄像头用例
    [IPU1-0] 2:多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0] 3:AVB RX 用例(仅限 TDA2x 和 TDA2Ex)
    [IPU1-0] 4:双显示用例(仅限 TDA2x EVM)
    [IPU1-0] 5:ISS 用例、(仅限 TDA3x)
    [IPU1-0] 6:TDA2x 立体声用例
    [IPU1-0] 9:雷达用例
    [IPU1-0] A:其他测试
    [IPU1-0] f:TIDL 用例
    [IPU1-0] g:摄像头雷达组合用例
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] s:系统设置
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 9.814646 s:
    [IPU1-0] 9.814768 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0]------------
    [IPU1-0] 1:4通道 VIP 捕捉+马赛克显示
    [IPU1-0] 4:4通道 VIP 捕捉+环视(DSP)+显示(HDMI)(仅限 TDA3x)
    [IPU1-0] 6:环视校准
    [IPU1-0] 7:OV10635和 UB964 4通道 CSI2捕捉+显示
    [IPU1-0] 8:OV10635和 UB964 4通道 CSI2环视(DSP)+显示(HDMI)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 11.305618 s:
    [IPU1-0] 11.305740 s:链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
    [IPU1-0] 11.306014 s:
    [IPU1-0] 11.306319 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x23失败
    [IPU1-0] 11.306411 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
    [IPU1-0] 11.306502 s:I2C0:DEV 0x23:错误!!!
    [IPU1-0] 11.306716 s:src/bsp_deviceI2c.c @第689行:
    [IPU1-0] 11.306807 s:I2C0:错误超时1ms!!!
    [IPU1-0] 11.306868 s:src/bsp_boardTda3xx.c @第1961行:
    [IPU1-0] 11.306960 s:I2C 读取失败!!
    [IPU1-0] 11.307021 s:src/bsp_board.c @第620行:
    [IPU1-0] 11.307082 s:器件选择失败!!
    [IPU1-0] 11.307112 s:VIDEO 传感器:器件选择失败!!!
    [IPU1-0] 11.307966 s:VIDEO_SENSOR:INST1:I2C1:I2C Addr = 0x38
    [IPU1-0] 11.792167 s:VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x38):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 11.795552 s:VIDEO_SENSOR:INST2:I2C1:I2C Addr = 0x39
    [IPU1-0] 12.272006 s:VIDEO_SENSOR:VIP 1:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x39):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 12.275391 s:VIDEO_SENSOR:INST3:I2C1:I2C Addr = 0x3a
    [IPU1-0] 12.751906 s:VIDEO_SENSOR:VIP 2:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3a):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 12.755322 s:VIDEO_SENSOR:INST4:I2C1:I2C Addr = 0x3b
    [IPU1-0] 13.230403 s:VIDEO_SENSOR:VIP 3:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3b):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 13.258860 s:捕获:正在创建!!!
    [IPU1-0] 13.259043 s:捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[ 8位]!!!
    [IPU1-0] 13.365796 s:捕获:VIP1 Slice0 PortB 捕获模式为[ 8位]!!!
    [IPU1-0] 13.472518 s:捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式为[8位]!!!
    [IPU1-0] 13.579302 s:捕获:VIP1 Slice1 PortB 捕获模式为[8位]!!!
    [IPU1-0] 13.686177 s:捕捉:创建完成!!!
    [IPU1-0] 13.686482 s:选择:OUT QUE0:OUT CH0:IN CH0:1280 x 720、间距=(1280、1280)
    [IPU1-0] 13.686665 s:选择:OUT QUE0:OUT CH1:IN CH2:1280 x 720、间距=(1280、1280)
    [IPU1-0] 13.686817s:选择:OUT QUE1:OUT CH0:IN CH1:1280 x 720、间距=(1280、1280)
    [IPU1-0] 13.686939 s:选择:OUT QUE1:OUT CH1:IN CH3:1280 x 720、间距=(1280、1280)
    [IPU1-0] 13.687397 s:算法:正在创建(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 13.881748 s:utils:dma:分配的 CH (TCC)= 48 (48)
    [IPU1-0] 13.881839 s:utils:DMA:0 of 8:已分配参数= 48 (0x63304800)
    [IPU1-0] 13.881961 s:utils:DMA:8的1:分配的参数= 65 (0x63304820)
    [IPU1-0] 13.882083 s:utils:DMA:2 of 8:Allocated Param = 66 (0x63304840)
    [IPU1-0] 13.882205 s:utils:DMA:3 of 8:Allocated Param = 67 (0x63304860)
    [IPU1-0] 13.882327 s:utils:DMA:4 of 8:Allocated Param = 68 (0x63304880)
    [IPU1-0] 13.882419 s:utils:DMA:5 of 8:Allocated Param = 69 (0x633048A0)
    [IPU1-0] 13.882541 s:utils:DMA:6 of 8:Allocated Param = 70 (0x633048C0)
    [IPU1-0] 13.882693 s:utils:DMA:7 of 8:Allocated Param = 71 (0x633048E0)
    [IPU1-0] 13.882907 s:算法:创建完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 13.883059 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 13.883517 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 13.883974 s:算法:正在创建(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 14.078478 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 49 (49)
    [IPU1-0] 14.078600 s:utils:DMA:8的0:分配的参数= 49 (0x63304900)
    [IPU1-0] 14.078753 s:utils:DMA:8个中的1个:分配的参数= 73 (0x63304920)
    [IPU1-0] 14.078875:实用程序:DMA:2、共8个:分配的参数= 74 (0x63304940)
    [IPU1-0] 14.078997 s:utils:DMA:3 of 8:Allocated Param = 75 (0x63304960)
    [IPU1-0] 14.079119 s:utils:DMA:4 of 8:Allocated Param = 76 (0x63304980)
    [IPU1-0] 14.079241 s:utils:DMA:5 of 8:Allocated Param = 77 (0x633049A0)
    [IPU1-0] 14.079363 s:utils:DMA:8的6:分配的参数= 78 (0x633049C0)
    [IPU1-0] 14.079454 s:utils:DMA:7 of 8:已分配参数= 79 (0x633049E0)
    [IPU1-0] 14.079698 s:算法:创建完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 14.079851 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 14.080339:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 14.080613 s:PXGRSRC:正在创建!!!
    [IPU1-0] 15.474165 s:PXGRSRC:创建完成!!!
    [IPU1-0] 15.474531 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 15.474958 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 15.475141 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 15.475263 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 247920 B (242KB)
    [IPU1-0] 15.475416 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 15.475538 s:系统:堆= SR_DDR_Cached @ 0x86103000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 302265344 B (288 MB)
    [IPU1-0] 15.475873 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ bbpb00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
    [IPU1-0] 15.480540 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
    [IPU1-0] 15.485481 s:HDMI_TX:hdmiId.deviceId = 176、hdmiId.deviceProdRevId = 2、hdmiId.hdcpRevTPi = 0、hdmiId.tpireId = 3
    [IPU1-0] 15.485939 s:HDMI_TX:hpdPrms.busError = 2、hpdPrms.hpdEvtPending = 0、hpdPrms.hpdStatus = 4
    [IPU1-0] 15.495455 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 15.495516 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 15.501159 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 15.501250 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 15.501403 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 15.501464 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 15.501647 s:捕获:正在开始!!!
    [IPU1-0] 15.509943 s:捕获:开始完成!!!
    [IPU1-0] 15.510888:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]链运行时菜单
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:停止链
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 15.476453 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-1] 15.476575 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255128 B (249KB)
    [DSP1] 15.477032 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [DSP1 ] 15.477063 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1 ] 15.477124 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519408 B (507 KB)
    [DSP2] 15.477368 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1023
    [DS2 ] 15.477398 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DS2 ] 15.477459 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519408 B (507 KB)
    [EVE1] 15.478161 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [EVE1 ] 15.478435 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [EVE1 ] 15.478954 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 257272 B (251KB)
    [IPU1-0] 25.981058 s:
    [IPU1-0] 25.981119 s:CPU [IPU1-0]统计、
    [IPU1-0] 25.981180 s:*********
    [IPU1-0] 25.981241 s:
    [IPU1-0] 25.981272 s:负载:CPU:19.2% HWI:2.8%、SWI:0.7%、低功耗:77.3%
    [IPU1-0] 25.981424 s:
    [IPU1-0] 25.981821 s:负载:tsk:SELECT0:0.5%
    [IPU1-0] 25.981913 s:负载:tsk:SYNC0:0.5%
    [IPU1-0] 25.982035 s:负载:tsk:SYNC1:0.6%
    [IPU1-0] 25.982126 s:负载:tsk:DISPLAY0:0.4%
    [IPU1-0] 25.982218 s:负载:tsk:DISPLAY1:0.4%
    [IPU1-0] 25.982309 s:负载:tsk:捕获:0.7%
    [IPU1-0] 25.982401 s:负载:tsk:ALGORITHM0:0.6%
    [IPU1-0] 25.982492 s:负载:tsk:ALGORITHM1:0.7%
    [IPU1-0] 25.982584 s:负载:tsk:GrpxSrc0:8.2%
    [IPU1-0] 25.982675 s:负载:tsk:STAT_COLL:1.8%
    [IPU1-0] 25.982767 s:负载:tsk:MISC:1.3%
    [IPU1-0] 25.982858 s:
    [IPU1-0] 25.982889 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-0] 25.982980 s:
    [IPU1-0] 25.983041 s:系统:Sempahores 对象、1050的132个空闲
    [IPU1-0] 25.983133 s:系统:任务对象,100个中的13个可用
    [IPU1-0] 25.983194 s:系统:时钟对象,95 of 100免费
    [IPU1-0] 25.983285 s:系统:Hwi 对象,100个中的87个可用
    [IPU1-0] 25.983377 s:
    [IPU1-0] 25.983407s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 247920 B (242KB)
    [IPU1-0] 25.983560 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 25.983712 s:系统:堆= SR_DDR_Cached @ 0x86103000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 302265344 B (288 MB)
    [IPU1-0] 25.983865 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ bbpb00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
    [IPU1-0] 25.984017 s:
    [IPU1-0] 25.984078 s:
    [IPU1-0] 25.984109 s:CPU [IPU1-1]统计数据、
    [IPU1-0] 25.984170 s:*********
    [IPU1-0] 25.984231 s:
    [IPU1-0] 25.984261 s:负载:CPU:1.2% HWI:0.7%、SWI:0.3%、低功耗:81.3%
    [IPU1-0] 25.984414 s:
    [IPU1-0] 25.984505 s:负载:tsk:miscs:0.2%
    [IPU1-0] 25.984597 s:
    [IPU1-0] 25.984627 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-0] 25.984688 s:
    [IPU1-0] 25.984749 s:系统:Sempahores 对象、空闲442个、1050个
    [IPU1-0] 25.984810 s:系统:任务对象,100个中的39个可用
    [IPU1-0] 25.984902 s:系统:时钟对象,100个中的99个可用
    [IPU1-0] 25.984993 s:系统:Hwi 对象,100个中的99个可用
    [IPU1-0] 25.985085 s:
    [IPU1-0] 25.985115 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255128 B (249KB)
    [IPU1-0] 25.985268 s:
    [IPU1-0] 25.985329 s:
    [IPU1-0] 25.985359 s:CPU [DSP1]统计信息、
    [IPU1-0] 25.985420 s:*********
    [IPU1-0] 25.985451 s:
    [IPU1-0] 25.985512 s:负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%、低功耗:98.8%
    [IPU1-0] 25.985634 s:
    [IPU1-0] 25.985495 s:负载:tsk:miscs:0.2%
    [IPU1-0] 25.985786 s:
    [IPU1-0] 25.985817 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-0] 25.985878 s:
    [IPU1-0] 25.985939 s:系统:Sempahores 对象、无1050的456个
    [IPU1-0] 25.986122 s:系统:任务对象,92个,100个空闲
    [IPU1-0] 25.986213 s:系统:时钟对象,100个中的99个可用
    [IPU1-0] 25.986915 s:系统:Hwi 对象,100个空闲
    [IPU1-0] 25.987128 s:
    [IPU1-0] 25.987189 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [IPU1-0] 25.987433 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519408 B (507KB)
    [IPU1-0] 25.987647 s:
    [IPU1-0] 25.987708 s:
    [IPU1-0] 25.987769 s:CPU [DSP2]统计信息、
    [IPU1-0] 25.987860 s:*********
    [IPU1-0] 25.987921 s:
    [IPU1-0] 25.988013 s:负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%、低功耗:98.9%
    [IPU1-0] 25.988196 s:
    [IPU1-0] 25.988257 s:负载:tsk:MISC:0.2%
    [IPU1-0] 25.988348:
    [IPU1-0] 25.988379 s:系统:SW Message Box Msg Pool、Free Msg Count = 1023
    [IPU1-0] 25.988501 s:
    [IPU1-0] 25.988531 s:系统:Sempahores 对象、无1050的456个
    [IPU1-0] 25.988653 s:系统:任务对象,100个中的92个可用
    [IPU1-0] 25.988745 s:系统:时钟对象,100个中的99个可用
    [IPU1-0] 25.988867 s:系统:Hwi 对象,100个空闲
    [IPU1-0] 25.989019 s:
    [IPU1-0] 25.989050 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [IPU1-0] 25.989538 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519408 B (507KB)
    [IPU1-0] 25.989690 s:
    [IPU1-0] 25.989751 s:
    [IPU1-0] 25.989782 s:CPU [EVE1 ]统计数据、
    [IPU1-0] 25.989843 s:*********
    [IPU1-0] 25.989904 s:
    [IPU1-0] 25.989934 s:负载:CPU:0.8% HWI:0.2%、SWI:0.2%、低功耗:94.0%
    [IPU1-0] 25.990117 s:
    [IPU1-0] 25.990148 s:负载:tsk:系统:0.2%
    [IPU1-0] 25.990239 s:负载:tsk:MISC:0.2%
    [IPU1-0] 25.990331 s:
    [IPU1-0] 25.990361 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-0] 25.990453 s:
    [IPU1-0] 25.990483 s:系统:Sempahores 对象、不含1050的457个
    [IPU1-0] 25.990575 s:系统:任务对象,93 of 100免费
    [IPU1-0] 25.990636 s:系统:时钟对象,100个中的99个可用
    [IPU1-0] 25.990727 s:系统:Hwi 对象,100个中的99个可用
    [IPU1-0] 25.990819 s:
    [IPU1-0] 25.990849 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [IPU1-0] 25.991124 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257272 B (251KB)
    [IPU1-0] 25.991276 s:
    [IPU1-0] 25.991581 s:
    [IPU1-0] 25.991612 s:utils_PRCM_stats:当前温度、
    [IPU1-0] 25.991673 s:
    [IPU1-0] 25.991734 s:电压轨||当前温度最小值-最大值
    [IPU1-0] 25.991795 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 25.991886 s:PMHAL_PRCM_VD_CORE ||[31.200、31.600]
    [IPU1-0] 25.992008 s:
    [IPU1-0] 25.992069 s:
    [IPU1-0] 25.992130 s:统计数据收集器、
    [IPU1-0] 25.992191 s:
    [IPU1-0] 25.992252 s:统计平均数据峰值数据
    [IPU1-0] 25.992466 s:收集器 Mb/s
    [IPU1-0] 25.992557 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 25.992618 s:SCI_EMIF_SYS | 503.697009 2906.913234
    [IPU1-0] 25.992740 s:SCI_IPU | 35.046349 169.098760
    [IPU1-0] 25.992832 s:SCI_DSP1_MDMA | 0.340383 31.179923
    [IPU1-0] 25.992923 s:SCI_DSP2_MDMA | 0.340661 31.624367
    [IPU1-0] 25.993076 s:SCI_DSS | 247.944612 607.942063
    [IPU1-0] 25.993198 s:SCI_MMU | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.993350 s:SCI_EDMA_TC0_RD | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.993442 s:SCI_EDMA_TC0_WR | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.993564 s:SCI_VIP_P1 | 23.297705 88.975609
    [IPU1-0] 25.993655 s:SCI_VIP_P2 | 48.206376 145.149064
    [IPU1-0] 25.993747 s:SCI_ISS_RT | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.993838 s:SCI_ISS_NRT2 | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.993960 s:SCI_EVE_P1 | 2.53702 38.746812
    [IPU1-0] 25.994082 s:SCI_EVE_P2 | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994174 s:SCI_GMAC_SW | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994265 s:SCI_ISS_NRT1 | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994357 s:SCI_DSP2_CFG | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994448 s:SCI_DSP2_EDMA | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994570 s:SCI_OCMC_RAM | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994662:SCI_DSP1_CFG | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994753 s:SCI_DSP1_EDMA | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994845 s:SCI_GPMC | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.994936 s:SCI_MCASP | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.995180 s:SCI_EDMA_TC1_RD | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 25.995272 s:SCI_EDMA_TC1_WR | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 26.094979 s:
    [IPU1-0] 26.095040 s:
    [IPU1-0] 26.095162 s:
    [IPU1-0] 26.095193 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [74]、
    [IPU1-0] 26.095254 s:
    [IPU1-0] 26.095315 s:[捕捉]链路统计、
    [IPU1-0] 26.095376 s:********
    [IPU1-0] 26.095437 s:
    [IPU1-0] 26.095467 s:经历时间= 10559毫秒
    [IPU1-0] 26.095528 s:
    [IPU1-0] 26.095559 s:新数据接收器= 120.27 fps
    [IPU1-0] 26.095650 s:获取全缓冲 CB = 120.37 fps
    [IPU1-0] 26.095711 s:放入空 buf CB = 60.13fps
    [IPU1-0] 26.095772 s:驱动程序/通知 CB = 120.27 fps
    [IPU1-0] 26.095864 s:
    [IPU1-0] 26.095894 s:输入统计、
    [IPU1-0] 26.095955 s:
    [IPU1-0] 26.096108 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 26.096169 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.096260 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.096321 s:0 | 30.11 0。 0 0 0。 0 30.11
    [IPU1-0] 26.096474 s:1 | 30。 2 0。 0 0 0。 0 30. 2.
    [IPU1-0] 26.096596 s:2 | 30.11 0。 0 0 0。 0 30.11
    [IPU1-0] 26.096718 s:3 | 30。 2 0。 0 0 0。 0 30. 2.
    [IPU1-0] 26.096901 s:
    [IPU1-0] 26.096931 s:输出统计、
    [IPU1-0] 26.097023 s:
    [IPU1-0] 26.097053 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
    [IPU1-0] 26.097114 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.097206 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.097267 s:0 | 0 30.11 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 26.097389 s:1 | 0 30。 2 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 26.097511 s:2 | 0 30.11 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 26.097602 s:3 | 0 30.11 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 26.097724 s:
    [IPU1-0] 26.097755 s:[捕捉]延迟、
    [IPU1-0] 26.097816 s:****
    [IPU1-0] 26.097877 s:
    [IPU1-0] 26.097938 s:CPU [IPU1-0]、LinkID [43]、链接统计信息不可用!
    [IPU1-0] 26.098090 s:
    [IPU1-0] 26.098121 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [35]、
    [IPU1-0] 26.098212 s:
    [IPU1-0] 26.098243 s:[ SYNC_1 ]链路统计、
    [IPU1-0] 26.098304 s:********
    [IPU1-0] 26.098365 s:
    [IPU1-0] 26.098395 s:经历的时间= 10565ms
    [IPU1-0] 26.098456 s:
    [IPU1-0] 26.098487 s:新数据记录= 90.20 fps
    [IPU1-0] 26.098578 s:获取全缓冲 CB = 30.0 fps
    [IPU1-0] 26.098639 s:放入空 buf CB = 30.0 fps
    [IPU1-0] 26.098700 s:驱动程序/通知 CB = 30.28 fps
    [IPU1-0] 26.098792 s:
    [IPU1-0] 26.098822 s:输入统计、
    [IPU1-0] 26.098883 s:
    [IPU1-0] 26.098914 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 26.099005 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.099066 s:---------------
    [IPU1-0] 26.099158 s:0 | 30。 0 0 0。 0 0 0。 0 30. 0
    [IPU1-0] 26.099280 s:1 | 30。 9 0。 0 0 0。 0 30. 0
    [IPU1-0] 26.099402 s:
    [IPU1-0] 26.099432 s:输出统计、
    [IPU1-0] 26.099493 s:
    [IPU1-0] 26.099524 s:CH | OUT | OUT DROP | OUT 用户 DROP
    [IPU1-0] 26.099615 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.099676 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.099737:0 | 0 30。 0 0 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 26.099859 s:
    [IPU1-0] 26.099890 s:[ SYNC_1 ]延迟、
    [IPU1-0] 26.099951 s:****
    [IPU1-0] 26.100012 s:本地链路延迟:平均= 6896us,最小= 30us,最大= 14305us,
    [IPU1-0] 26.100134秒:源链路延迟:平均= 7018us,最小值= 6482us,最大值= 7320us,
    [IPU1-0] 26.100256s:
    [IPU1-0] 26.100347 s:
    [IPU1-0] 26.100927 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [50]、
    [IPU1-0] 26.101293 s:
    [IPU1-0] 26.101354 s:[ ALG_DMA_SWMS ]链路统计、
    [IPU1-0] 26.101445 s:********
    [IPU1-0] 26.101537 s:
    [IPU1-0] 26.101567 s:经历时间= 10545毫秒
    [IPU1-0] 26.101659 s:
    [IPU1-0] 26.101720 s:新数据接收器= 29.96fps
    [IPU1-0] 26.101811 s:
    [IPU1-0] 26.101872 s:输入统计、
    [IPU1-0] 26.101933 s:
    [IPU1-0] 26.101994 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 26.102116 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.102238 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.102360 s:0 | 30。 6 0。 0 0 0。 0 30. 6.
    [IPU1-0] 26.102513 s:
    [IPU1-0] 26.102574 s:输出统计、
    [IPU1-0] 26.102635 s:
    [IPU1-0] 26.102696 s:CH | OUT | OUT DROP | OUT USER DROP
    [IPU1-0] 26.102818 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.102909 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.103031 s:0 | 0 30。 6 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 26.103184 s:
    [IPU1-0] 26.103245 s:[ ALG_DMA_SWMS ]延迟、
    [IPU1-0] 26.103306 s:****
    [IPU1-0] 26.103641 s:
    [IPU1-0] 26.103763 s:
    [IPU1-0] 26.103824 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [77]、
    [IPU1-0] 26.103885 s:
    [IPU1-0] 26.103916 s:[显示]链路统计、
    [IPU1-0] 26.104007 s:********
    [IPU1-0] 26.104068 s:
    [IPU1-0] 26.104129 s:经过的时间= 10543msec
    [IPU1-0] 26.104190 s:
    [IPU1-0] 26.104221 s:新数据记录= 30.6fps
    [IPU1-0] 26.104282 s:驱动器/通知 CB = 59.94 fps
    [IPU1-0] 26.104373 s:
    [IPU1-0] 26.104404 s:输入统计、
    [IPU1-0] 26.104465 s:
    [IPU1-0] 26.104495 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 26.104556 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.104648 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.104709 s:0 | 30.16 0。 0 0 0。 0 30.16
    [IPU1-0] 26.104831 s:
    [IPU1-0] 26.104892 s:[显示]延迟、
    [IPU1-0] 26.104922 s:****
    [IPU1-0] 26.105014 s:本地链路延迟:平均= 48us,最小= 30us,最大= 92us,
    [IPU1-0] 26.105s:源链路延迟:平均值= 9770us,最小值= 9151us,最大值= 11865us,
    [IPU1-0] 26.105227 s:
    [IPU1-0] 26.105258 s:显示下溢计数= 0
    [IPU1-0] 26.105319 s:
    [IPU1-0] 26.105410 s:
    [IPU1-0] 26.105471 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [34]、
    [IPU1-0] 26.105532 s:
    [IPU1-0] 26.105563 s:[ SYNC_0]链路统计、
    [IPU1-0] 26.105624 s:********
    [IPU1-0] 26.105685 s:
    [IPU1-0] 26.105715 s:经历的时间= 10572ms
    [IPU1-0] 26.105776 s:
    [IPU1-0] 26.105837 s:新数据记录= 90.33 fps
    [IPU1-0] 26.105898 s:获取全缓冲 CB = 30.7fps
    [IPU1-0] 26.106081 s:放入空 buf CB = 30.7fps
    [IPU1-0] 26.106173 s:驱动器/通知 CB = 30.26 fps
    [IPU1-0] 26.106234 s:
    [IPU1-0] 26.106264 s:输入统计、
    [IPU1-0] 26.106325 s:
    [IPU1-0] 26.106356 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 26.106447 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.106508秒:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.106600 s:0 | 30。 7 0。 0 0 0。 0 30. 7.
    [IPU1-0] 26.106722 s:1 | 30。 7 0。 0 0 0。 0 30. 7.
    [IPU1-0] 26.106844 s:
    [IPU1-0] 26.106874 s:输出统计、
    [IPU1-0] 26.106935 s:
    [IPU1-0] 26.106996 s:CH | OUT | OUT DROP | OUT DROP | OUT USER DROP
    [IPU1-0] 26.107057 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.107118 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.107210 s:0 | 0 30。 7 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 26.107332 s:
    [IPU1-0] 26.107362 s:[SYNC_0]延迟、
    [IPU1-0] 26.107393 s:****
    [IPU1-0] 26.107454 s:本地链路延迟:平均= 2438us,最小= 0us,最大= 5032us,
    [IPU1-0] 26.107576 s:源链路延迟:平均= 2560us,最小值= 2471us,最大值= 2715us,
    [IPU1-0] 26.107667 s:
    [IPU1-0] 26.107789 s:
    [IPU1-0] 26.107820 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [49]、
    [IPU1-0] 26.107881 s:
    [IPU1-0] 26.107942 s:[ ALG_DMA_SWMS ]链路统计、
    [IPU1-0] 26.108003 s:********
    [IPU1-0] 26.108064 s:
    [IPU1-0] 26.108094 s:经历的时间= 10566ms
    [IPU1-0] 26.108155 s:
    [IPU1-0] 26.108216 s:新数据接收器= 30.0 fps
    [IPU1-0] 26.108277 s:
    [IPU1-0] 26.108308 s:输入统计、
    [IPU1-0] 26.108369 s:
    [IPU1-0] 26.108399 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 26.108491 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.108552 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.108613 s:0 | 30。 9 0。 0 0 0。 0 30. 9.
    [IPU1-0] 26.108735 s:
    [IPU1-0] 26.108796 s:输出统计、
    [IPU1-0] 26.108857 s:
    [IPU1-0] 26.108918 s:CH | OUT | OUT DROP | OUT USER DROP
    [IPU1-0] 26.109162 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.109253 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.109314 s:0 | 0 30。 9 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 26.109436 s:
    [IPU1-0] 26.109467 s:[ ALG_DMA_SWMS ]延迟、
    [IPU1-0] 26.109528 s:****
    [IPU1-0] 26.109589 s:
    [IPU1-0] 26.109680 s:
    [IPU1-0] 26.109711 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [78]、
    [IPU1-0] 26.109802 s:
    [IPU1-0] 26.109833 s:[显示]链路统计、
    [IPU1-0] 26.109894 s:********
    [IPU1-0] 26.109955 s:
    [IPU1-0] 26.110016 s:经历时间= 10564 msec
    [IPU1-0] 26.110077 s:
    [IPU1-0] 26.110107 s:新数据恢复= 30.0 fps
    [IPU1-0] 26.110199 s:驱动器/通知 CB = 60.1 fps
    [IPU1-0] 26.110260 s:
    [IPU1-0] 26.110290 s:输入统计、
    [IPU1-0] 26.110351 s:
    [IPU1-0] 26.110382 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 26.110473 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.110534 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.110626 s:0 | 30.10 0。 0 0 0。 0 30.10
    [IPU1-0] 26.110748 s:
    [IPU1-0] 26.110778 s:[显示]延迟、
    [IPU1-0] 26.110839 s:****
    [IPU1-0] 26.110900 s:本地链路延迟:平均= 47us,最小= 30us,最大= 153us,
    [IPU1-0] 26.111114 s:源链路延迟:平均= 5288us,最小值= 4941us,最大值= 7473us,
    [IPU1-0] 26.111236 s:
    [IPU1-0] 26.111267 s:显示下溢计数= 0
    [IPU1-0] 26.111328 s:
    [IPU1-0] 26.111389 s:CPU [IPU1-0]、LinkID [23]、链接统计信息不可用!
    [IPU1-0] 26.111511 s:
    [IPU1-0] 26.111572 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [79]、
    [IPU1-0] 26.111633 s:
    [IPU1-0] 26.111663 s:[显示]链路统计、
    [IPU1-0] 26.111724 s:********
    [IPU1-0] 26.111785 s:
    [IPU1-0] 26.111816 s:经历时间= 10611msec
    [IPU1-0] 26.111907 s:
    [IPU1-0] 26.111938 s:驱动器/通知 CB = 60.3 fps
    [IPU1-0] 26.112029 s:
    [IPU1-0] 26.112060 s:输入统计、
    [IPU1-0] 26.112121 s:
    [IPU1-0] 26.112151 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 26.112212 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 26.112304 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 26.112365 s:0 | 0。 9 0。 0 0 0。 0 0 0。 9.
    [IPU1-0] 26.112487 s:
    [IPU1-0] 26.112548 s:[显示]延迟、
    [IPU1-0] 26.112578 s:****
    [IPU1-0] 26.112639 s:本地链路延迟:平均= 30us,最小= 30us,最大= 30us,
    [IPU1-0] 26.112761 s:源链路延迟:平均= 26688us,最小= 26688us,最大= 26688us,
    [IPU1-0] 26.112553 s:
    [IPU1-0] 26.112914 s:显示下溢计数= 0
    [IPU1-0] 26.112975 s:
    [IPU1-0] 26.613066 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]链运行时菜单
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:停止链
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 40.568260 s:显示:正在停止!!!
    [IPU1-0] 40.568382 s:显示:停止完成!!!
    [IPU1-0] 40.577441 s:显示:正在停止!!!
    [IPU1-0] 40.577563 s:显示:停止完成!!!
    [IPU1-0] 40.577655 s:算法:正在停止(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 40.577716 s:算法:停止完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 40.577929 s:显示:正在停止!!!
    [IPU1-0] 40.577990 s:显示:停止完成!!!
    [IPU1-0] 40.578082 s:算法:正在停止(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 40.578173 s:算法:停止完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 40.578387 s:捕获:正在停止!!!
    [IPU1-0] 40.586439 s:捕捉:停止完成!!!
    [IPU1-0] 40.586683 s:显示:正在删除!!!
    [IPU1-0] 40.586805 s:显示:删除完成!!!
    [IPU1-0] 40.587506 s:PXGRSRC:正在删除!!!
    [IPU1-0] 40.588025 s:PXGRSRC:删除完成!!!
    [IPU1-0] 40.588299 s:显示:正在删除!!!
    [IPU1-0] 40.588452:显示:删除完成!!!
    [IPU1-0] 40.588574 s:算法:正在删除(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 40.589092 s:utils:dma:free'ed CH (TCC)= 49 (49)
    [IPU1-0] 40.589336 s:算法:删除完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 40.589580 s:显示:正在删除!!!
    [IPU1-0] 40.589702 s:显示:删除完成!!!
    [IPU1-0] 40.589794 s:算法:正在删除(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 40.590343 s:utils:dma:free'ed CH (TCC)= 48 (48)
    [IPU1-0] 40.590617 s:算法:删除完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 40.590831 s:捕获:正在删除!!!
    [IPU1-0] 40.591837 s:捕获:删除完成!!!
    [IPU1-0] 40.592264 s:停止传感器链 Common_StopCaptureDevice
    [IPU1-0] 40.605136 s:
    [IPU1-0] 40.605288 s:#### EVE CLK = 500.0 MHz
    [IPU1-0] 40.605441 s:#### DSP CLK = 500.0 MHz
    [IPU1-0] 40.605563 s:#### IPU CLK = 212800000 MHz
    [IPU1-0] 40.605624 s:#### A15 CLK = 0.0MHz
    [IPU1-0] 40.605715 s:
    [IPU1-0] 40.605746 s:
    [IPU1-0] 40.605776 s:负载:CPU:15.1% HWI:2.8%、SWI:0.7%
    [IPU1-0] 40.605898 s:
    [IPU1-0] 40.605959 s:load:tsk:SELECT0:0.5%
    [IPU1-0] 40.606051 s:加载:tsk:SYNC0:0.5%
    [IPU1-0] 40.606112 s:load:tsk:SYNC1:0.5%
    [IPU1-0] 40.606203 s:负载:tsk:DISPLAY0:0.4%
    [IPU1-0] 40.606295 s:load:tsk:DISPLAY1:0.4%
    [IPU1-0] 40.606478 s:load:tsk:capture:0.7%
    [IPU1-0] 40.606569 s:load:tsk:ALGORITHM0:0.6%
    [IPU1-0] 40.606661 s:负载:tsk:ALGORITHM1:0.6%
    [IPU1-0] 40.606752 s:load:tsk:GrpxSrc0:4.2%
    [IPU1-0] 40.606813 s:加载:tsk:STAT_COLL:1.9%
    [IPU1-0] 40.606905 s:负载:tsk:miscs:1.3%
    [IPU1-0] 40.606996 s:
    [IPU1-1] 40.706826 s:
    [IPU1-1] 40.706887 s:负载:CPU:1.2% HWI:0.7%、SWI:0.3%
    [IPU1-1] 40.707009 s:
    [IPU1-1] 40.707070 s:load:tsk:miscs:0.2%
    [IPU1-1] 40.707161 s:
    [DSP1 ] 40.806807 s:
    [DSP1 ] 40.806807 s:负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%
    [DSP1 ] 40.806868 s:
    [DSP1] 40.806868 s:load:tsk:miscs:0.2%
    [DSP1 ] 40.806899 s:
    [DSP2 ] 40.906667 s:
    [DSP2 ] 40.906697 s:负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%
    [DSP2 ] 40.906728 s:
    [DSP2] 40.906758 s:load:tsk:misc:0.2%
    [DSP2 ] 40.906758 s:
    [EVE1 ] 41.007045 s:
    [EVE1 ] 41.007167 s:负载:CPU:0.8% HWI:0.2%、SWI:0.2%
    [EVE1 ] 41.007442 s:
    [EVE1] 41.007594 s:load:tsk:system:0.2%
    [EVE1] 41.007838 s:负载:tsk:MISC:0.2%
    [EVE1 ] 41.008052 s:
    [IPU1-0] 41.107759 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0]------------
    [IPU1-0] 1:4通道 VIP 捕捉+马赛克显示
    [IPU1-0] 4:4通道 VIP 捕捉+环视(DSP)+显示(HDMI)(仅限 TDA3x)
    [IPU1-0] 6:环视校准
    [IPU1-0] 7:OV10635和 UB964 4通道 CSI2捕捉+显示
    [IPU1-0] 8:OV10635和 UB964 4通道 CSI2环视(DSP)+显示(HDMI)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我所知的日志中、捕获链路正在成功运行、它能够将4通道 O/P 数据发送到下一个链路。

    似乎选择链接、仅选择要显示的2个通道。

    我知道您在运行哪个用例吗?

    您能否指向用例源代码位置?

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是运行演示应用程序(如 VisonSDK_UserGuide_TDA3x 中所示)、除了 I2C 频率之外、没有任何代码更改。

    我选择了

       2:多摄像头 LVDS 用例

       然后 、1:4通道 VIP 捕捉+马赛克显示

     > 是否可以指向用例源代码位置?

    此时、我还没有查看源代码、因此我不知道这里的代码是相关的。

    谢谢。

     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]链运行时菜单
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:停止链
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]

    您可以从菜单中选择选项1、让我们在显示屏上看到 O/P。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在第一个日志中尝试了它。 这是系统响应。

    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 14.320380 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-1] 14.320502:系统:堆= LOCAL _DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255128 B (249KB)
    [DSP1] 14.320960 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [DSP1 ] 14.320990 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1 ] 14.321051 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519408 B (507 KB)
    [DSP2] 14.321295 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
    [DSP2 ] 14.321326 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DS2 ] 14.321387 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519408 B (507 KB)
    [EVE1 ] 14.322088 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [EVE1 ] 14.32363 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [EVE1 ] 14.322881 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257272 B (251KB)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 109.667693 s:
    [IPU1-0]不支持的选项"1"。 请重试
    [IPU1-0] 109.667785 s:
    [IPU1-0]

    此致、
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将分析用例并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavirju。

    您是否有任何更新? 自12月18日起、我们将等待 TI 的回复、我们的项目尚未取得进展。 请尽快获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们在2020年12月18日分享的报告问题是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    如您所知、我们需要进行物理电路板调制以启动此用例、在当前情况下、我们不是从办公室工作、我依赖于硬件团队。 因此、我需要更多的时间在设置时重现此问题。

    我将尽快解决此问题。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新。 我了解目前的情况、但您能否与我们分享您的 ETA 而不是 ASAP? 我们还必须向我们的工作合作伙伴更新我们的进度、但尽管我们在12月18日分享了我们的状态、但我们没有听到我们何时可以解决此问题以取得进展。 如果您可以分享 ETA、我们将不胜感激。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在等待 TI 对我们在12月18日报告的问题的回复、但截至今天、我们尚未收到有关此问题的任何更新。 请告诉我们、我们何时可以获得 TI 对报告问题的答复。 我们需要按计划与客户合作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在寻找 TDA3x 物理修改板。 下周我还会回来的。

    您能否共享修改后的 TDA3x EVM 板的快照?

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Gavirju。

    如果物理修改的电路板是选通项、并且您位于 DFW 区域、我们可以与您共享电路板以进行调试。 我们位于德克萨斯州普莱诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在印度、可以在这里发货吗?

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavirju。

    如果 TI 支付了运往 TI 印度的运费并将货物送回美国德克萨斯州、那么我可以与我的上司交谈。 请告诉我。

    我们是否有办法放弃达拉斯 TI 站点、而您的达拉斯同事设置了该站点、以便您可以远程登录该板?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavirju。

    您能否分享有关此问题的任何更新? 我们在12月中旬进行了报告、将近两个月。 由于这个问题、我们无法继续。 请尽快帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavirju。

    您能否分享此调试状态的更新? 我们陷入了这个问题、我们从 TI 获得的最后一次更新是12月中旬、自我们报告这个问题以来、已经将近两个月了。 我们应该做些什么来取得进展、我们共享了所有信息、以便您可以调试问题。

    请尽快告诉我们。 我们正在等待 TI 在过去两个月的响应。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、回复太晚了、问题仍然存在?

    我回到办公室后、如果问题仍然存在、我将要求进行硬件更改、请告知我。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavirju。

    问题仍然存在。 请支持此 asap。 这个问题从去年12月开始

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavirju。

    此请求是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否创建并运行以下用例?

    Capture -> Encode -> Null

    运行上述用例后、您应在 SD 卡中为每个通道获取压缩的捕获数据、然后在任何 PC 播放器中播放全部4通道视频。 这将确认捕获的数据是否正确。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的建议。 可以详细说明吗?

    >>您能否创建并运行以下用例?
    >> Capture -> Encode -> Null

    您是否建议我们自行编写此类示例应用? 如果是、您能否向我们发送我们应该运行的测试代码(源代码)?

    此致、
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavirju。

    您能回答下面 Akira 的问题吗? 我们正在等待你的答复,以便取得进一步进展。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们只能在显示屏上查看2个摄像头的 O/P、因此我需要确认从所有4个摄像头捕获的所有数据是否正确。

    请创建以下用例。 (忽略上一帖子中提到的用例)

    Capture -> Null

    运行上述用例后、您将在 SD 卡中获得4个捕获的原始数据、然后请在 PC 播放器中播放所有捕获的原始视频。

    请参阅以下文档以创建您自己的用例。

    VISION_SDK/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_UserGuide_UsecaseGen.pdf

    VISION_SDK/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_Overview_UsecaseGen.pdf

    VISION_SDK/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_UserGuide_BuildSystem.pdf

    VISION_SDK/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_DevelopmentGuide.pdf

    请将以下主题作为另一个参考。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/processors-forum/932998/faq-tda2x-what-are-the-steps-to-create-our-own-custom-usecase-containing-custom-algorithm-plugin-in-vision-sdk-bios

    请在完成上述步骤后告知我状态。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以运行"Capture -> Null"用例并获取转储文件。 您能告诉我这些文件的文件和图像格式吗? 我需要自己分析它们、以便进行实际的用例开发。

    如果您需要任何其他信息来调试捕获问题、请告知我们。

    这是日志。 我无法确定如何将转储文件附加到此帖子。 请告诉我如何操作。

    ====

    [IPU1-0]    62.985634 s: 链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
    [IPU1-0]    62.989050 s: VIDEO_SENSOR:INST1:I2C1:I2C Addr = 0x38
    [IPU1-0]    63.214054 s: VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x38):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0]    63.217714 s: VIDEO_SENSOR:INST2:I2C1:I2C Addr = 0x39
    [IPU1-0]    63.438174 s: VIDEO_SENSOR:VIP 1:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x39):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0]    63.441560 s: VIDEO_SENSOR:INST3:I2C1:I2C Addr = 0x3a
    [IPU1-0]    63.60983 s: VIDEO_SENSOR:VIP 2:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3a):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0]    63.6664643 s: VIDEO_SENSOR:INST4:I2C1:I2C Addr = 0x3b
    [IPU1-0]    63.83b: VIDEO_SENSOR:VIP 3:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x635:0000:7FA2
    [IPU1-0]    63.880070 s: 捕获:正在创建!!!
    [IPU1-0]    63.880223 s: 捕捉:VIP1 Slice0 Porta 捕捉模式为[8位]!!!
    [IPU1-0]    63.987098 s: 捕获:VIP1 Slice0 PortB 捕获模式为[ 8位]!!!
    [IPU1-0]    64.093973 s: 捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式为[8位]!!!
    [IPU1-0]    64.200878 s: 捕获:VIP1 Slice1 PortB 捕获模式为[8位]!!!
    [IPU1-0]    64.307844 s: 捕获:创建完成!!!
    [IPU1-0]    64.308576 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-0]    64.308698 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253912 B (247KB)
    [IPU1-0]    64.308851 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0]    64.308973 s: 系统:堆= SR_DDR_Cached       @ 0x86103000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 335891456 B (320 MB)
    [IPU1-0]    64.309156 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ bbpb00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
    [IPU1-0]    64.311992 s: 空链接:正在打开转储文件
    [IPU1-0]    64.312206 s: 空链接:已打开转储文件
    [IPU1-0]    64.312267 s: 空链接:正在打开转储文件
    [IPU1-0]    64.312572 s: 空链接:已打开转储文件
    [IPU1-0]    64.312694 s: 空链接:正在打开转储文件
    [IPU1-0]    64.312877 s: 空链接:打开转储文件
    [IPU1-0]    64.312938: 空链接:正在打开转储文件
    [IPU1-0]    64.313090 s: 空链接:打开转储文件
    [IPU1-0]    64.313182 s: 捕获:正在启动!!!
    [IPU1-0]    64.320655 s: 捕捉:开始完成!!!
    [IPU1-0]    64.321722 s:chains_lvdsVipMultiCam_Capture
    [IPU1-0]    64.321783 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] ================================
    [IPU1-0] 链运行时菜单
    [IPU1-0] ================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:停止链
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-1]    64.309491 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-1]    64.309613 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 255128B (249KB)
    [DSP1]     64.309949 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
    [DSP1 ]    64.309979 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1 ]    64.310010 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519408 B (507KB)
    [DSP2]     64.310162 s: 系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1023
    [DS2 ]    64.310193 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DS2 ]    64.310254 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519408 B (507KB)
    [EVE1 ]    64.310498 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [EVE1 ]    64.310803 s: 系统:堆= LOCAL_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [EVE1 ]    64.311382 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 257272 B (251KB)
    [IPU1-0]    91.015585 s: 空链接:关闭转储文件
    [IPU1-0]    91.017903 s: 捕捉:正在停止!!!
    [IPU1-0]    91.022296 s: 空链接:已关闭转储文件
    [IPU1-0]    91.02357 s: 空链接:关闭转储文件
    [IPU1-0]    91.025071 s: 空链接:已关闭转储文件
    [IPU1-0]    91.025224: 捕捉:停止完成!!!
    [IPU1-0]    91.025315 s: 空链接:关闭转储文件
    [IPU1-0]    91.027237 s: 空链接:已关闭转储文件
    [IPU1-0]    91.027298 s: 空链接:关闭转储文件
    [IPU1-0]    91.029189 s: 空链接:已关闭转储文件
    [IPU1-0]    91.030561 s: 捕获:正在删除!!!
    [IPU1-0]    91.031568 s: 捕获:删除完成!!!
    [IPU1-0]    91.031690 s: 停止传感器链 Common_StopCaptureDevice
    [IPU1-0]    91.039224:
    [IPU1-0]    91.039376 s: #### EVE CLK = 500.0     MHz
    [IPU1-0]    91.039498 s: #### DSP CLK = 500.0     MHz
    [IPU1-0]    91.039681 s: #### IPU CLK = 212800000 MHz
    [IPU1-0]    91.039742 s: #### A15 CLK =   0.0MHz      
    [IPU1-0]    91.039803:
    [IPU1-0]    91.039864 s:
    [IPU1-0]    91.039895 s: 负载:CPU:28.9% HWI:1.9%、SWI:0.4%
    [IPU1-0]    91.039986 s:
    [IPU1-0]    91.040078 s: 加载:tsk:Null0              :23.4%
    [IPU1-0]    91.040200 s: 加载:tsk:捕获            :0.4%
    [IPU1-0]    91.040291 s: 加载:tsk:STAT_COLL          :1.8%
    [IPU1-0]    91.040383 s: 负载:tsk:MISC               :1.0%
    [IPU1-0]    91.040444 s:
    [IPU1-1]    91.140547 s:
    [IPU1-1]    91.140608 s: 负载:CPU:0.9% HWI:0.5%、SWI:0.2%
    [IPU1-1]    91.140730 s:
    [IPU1-1]    91.140791 s: 负载:tsk:miscs               :0.2%
    [IPU1-1]    91.140883 s:
    [DSP1]     91.240498 s:
    [DSP1]     91.240529 s: 负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%
    [DSP1 ]    91.240559 s:
    [DSP1]     91.240559 s: load:tsk:misc               :0.2%
    [DSP1 ]    91.240590 s:
    [DSP2 ]    91.340389 s:
    [DSP2 ]    91.340419 s: 负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%
    [DSP2 ]    91.340450 s:
    [DSP2 ]    91.340450 s: 负载:tsk:misc               :0.2%
    [DSP2 ]    91.340480秒:
    [EVE1 ]    91.440736 s:
    [EVE1 ]    91.440889 s: 负载:CPU:0.6% HWI:0.1%、SWI:0.1%
    [EVE1 ]    91.441163 s:
    [EVE1]     91.441346 s: load:tsk:system             :0.2%
    [EVE1]     91.441621 s: 负载:tsk:MISC               :0.2%
    [EVE1]     91.441926 s:
    [IPU1-0]    91.542518 s:

    ====

    对此,
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_00.date2e.ti.com/.../test_5F00_01.date2e.ti.com/.../test_5F00_02.date2e.ti.com/.../test_5F00_03.dat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    我还尝试了"Capture -> Sync -> Null (捕获->同步->空)"、但其转储文件都为空。 我可能做了一些错误、但同步可能会使所有输入都下降、因为它无法获得同步输入?

    如果理论正确、我们可以解释为什么4个摄像头中的2个没有在4个摄像头马赛克演示中显示图像。 有什么想法吗?

    此致、
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供任何更新。 我们已经等了太久了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在等待您的更新。 自上次反馈以来已超过1个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    将摄像头连接到 CH 1、2、3、4是正确的。

    从日志中、解串器、串行器和摄像头均已初始化、没有任何问题。 如果其中一个无法初始化、则不会运行用例。

    但是、以下日志表示 IO 扩展器(i2c dev addr 0x23)配置失败。 我认为该 IO 扩展器控制电路板多路复用器、以将摄像头输出从解串器路由到 TDA3上的视频输入端口。 摄像头信号中的2个可能未路由到 TDA3。  

    [IPU1-0] 12.153968 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x23失败
    [IPU1-0] 12.154059 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
    [IPU1-0] 12.154303 s:I2C0:DEV 0x23:错误!!!
    [IPU1-0] 12.154395 s:src="BSP_deviceI2c.c @第689行:
    [IPU1-0] 12.154456 s:I2C0:错误超时1ms!!!
    [IPU1-0] 12.154547 s:src="BSP_boardTda3xx.c @ 1961年:
    [IPU1-0] 12.154608 s:I2C 读取失败!!
    [IPU1-0] 12.154669 s:src/bsp_board.c @第620行:
    [IPU1-0] 12.154730 s:器件选择失败!!

    我正在检查 EVM 原理图、以查看您是否可以探测 IO 扩展器输出以确定问题所在。  

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从下面的 EVM 原理图中可以看到、I2C 器件0x23是 IO 扩展器。

    其输出引脚 P20-P27连接到 CPLD MODE_SEL[0]~[7]、后者控制摄像头信号的路由。

    由于这无法在电路板上设置、因此摄像头信号可能未正确路由。

    您是否可以探测 CPLD MODE_SEL[0]~[7]以查看在用例运行时它们处于何种状态?

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您的支持。

    我探测到信号:MODE_SEL[7..0]=[H、H、H、L、H、 H、H、H]

    此致、
     Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗? 我们正在等待您的进一步指示、以解决该问题。