This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 中的 TPS63710

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/956005/tps63710-in-pspice-for-ti

主题中讨论的其他器件:TPS63710

您好!

我正在尝试在 PSpice for TI 中模拟 TPS63710、我始终会遇到此错误

错误(ORPSIM-15141):节点 VREF 处的连接少于2个。
错误(ORPSIM-15141):节点 X_u11.pad 处的连接少于2个。

为了解决这个问题、我再次尝试从网页上下载模型、结果相同、并运行参考原理图。 在这种情况下、CP 连接也是浮动的、无法修复它。 是否有任何想法、问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 PSpice 模型本身的错误、而不是您的原理图。  我们的建模团队已注意到这一问题、我将在收到回复后立即提供最新消息。

    同时、我是否可以为您解答有关 TPS23710的任何特定或一般问题?

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想提供更新、并告诉您 TPS63710模型已在 TI.com 上和通过 Spice for TI 模型库进行了更新。

    请关闭并重新启动 Spice for TI 工具、并在出现提示时更新模型库。

    此致、

    -Matt