This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:DAB 转换器的峰值电流模式控制

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/957231/tida-010054-peak-current-mode-control-of-dab-converter

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: SFRA

我对 TIDA-010054参考设计有以下问题。

(1)您能否共享一个方框图、说明如何实现峰值电流模式控制(PCMC)。 我理解降压转换器的理论(例如)、但我想澄清一下如何实现50%占空比转换器的 PCMC。
(2)与谐振电感器和变压器串联的电容器的用途是什么? 这是为了防止磁性元件饱和吗?
(3)如何计算补偿器值? 这是使用 SFRA 工具凭经验完成的、还是使用 SFRA 工具完成了理论计算、然后进行了优化?
(4)在软件文档中、有一个表示待定的仿真部分。 您可以分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍未对该转换器实施峰值电流模式控制。 这就是我们将电容器与电感器串联以防止变压器饱和的原因。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答以下问题吗:

    (3)如何计算补偿器值? 这是使用 SFRA 工具凭经验完成的、还是使用 SFRA 工具完成了理论计算、然后进行了优化?
    (4)在软件文档中、有一个表示待定的仿真部分。 您可以分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供我之前的帖子的更新?  

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我分别为电压和电流环路运行 SFRA、注入小信号以观察开环响应和受控体响应。 然后、我将 Excel 导入到补偿设计器中、以获取相应环路所需的系数。

    标题为"待定"的部分目前尚不完整、因为该部分需要进一步的控制器调优、并且未针对瞬态性能进行优化。 除了在2021年第一季度末更新此器件之外、我们还会在2021年第一季度末更新此器件。

    谢谢你