请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00447 大家好、我有一个关于去耦电容器连接的问题。 在 TIDA-00447设计参考图4中、去耦电容器 C16、C17和 C18从 VM 连接到 M1-SL。 我想知道为什么这些去耦电容器未从 VM 直接连接到 GND。 我认为将这些电容器直接连接到 GND 将更好地去耦。 您能否解释一下为什么它们连接到 M1-SL 而不是 GND?
谢谢、
John