This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00447:去耦电容器 C16、C17、C18

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00447
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/958800/tida-00447-decoupling-capacitors-c16-c17-c18

器件型号:TIDA-00447

大家好、我有一个关于去耦电容器连接的问题。 在 TIDA-00447设计参考图4中、去耦电容器 C16、C17和 C18从 VM 连接到 M1-SL。 我想知道为什么这些去耦电容器未从 VM 直接连接到 GND。 我认为将这些电容器直接连接到 GND 将更好地去耦。 您能否解释一下为什么它们连接到 M1-SL 而不是 GND?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我同意您的意见、但现在我无法从该参考设计的原始设计人员那里获得评论。

    我认为可能的原因应该是:

    1) 1)对于此类低电压和 高电流应用、通常分流电阻 器非常小(R 和 L)、这两个连接之间没有明显的差异。

    2) 2)在某些情况   下、分流电阻器远离低侧 MOS、很难在 VM 和 GND 之间放置去耦电容器。

    以上 只是我的理解、供您参考。

    Felix