This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00712:关于 TIDA-00712的 LPKF 文本顶部和 LPKF 文本底部层

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/960218/tida-00712-about-lpkf-text-top-and-lpkf-text-bottom-layer-of-tida-00712

器件型号:TIDA-00712

您好!


我 注意      到 M7 LPFF 文本 的顶层  和 M8 LPFF 文本 的底层中没有任何内容 、如下所示。  我 真的想 了解  这两 层 应该  用于什么 ? 谢谢!

此致、

Hubery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不使用这些层、这就是它们是空的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 但我仍有疑问。  如果 LPKF 图层不为空,它们通常用于什么? 谢谢!

    祝你一切顺利、

    Hubery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎用于由 LPKF 完成的制造过程。