This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI-for TI:警告:与 OrCAD 冲突

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/954948/pspice-for-ti-warning-for-my-customer-collisions-with-orcad

器件型号:PSpice for TI

你好!

我的客户发现类似问题、如下所示:

(版本17.4-2020-S004)

可能与 OrCAD Capture 17.2发生冲突?

非常感谢您的快速帮助、

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    您是否会要求用户共享这两个文件:

    %APPDATA%\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license\license.txt

    %APPDATA%\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt

    谢谢、
    JC

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    e2e.ti.com/.../5773.cdsPspiceTIlog.txte2e.ti.com/.../8863.license.txt

    给你!

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、

    谢谢你。 我将于星期四返回给您。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、

    发生这种情况时、您是否会验证用户是否已连接到互联网?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也遇到了这个问题。  我已连接到互联网。  LMC-07708错误将出现2-3次、然后应用程序将强制退出。  它具有破坏性。  上个星期我的工作正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    自 上周以来、PC 是否已升级?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也遇到过这个问题。 起初、我完全停止使用该程序;但是、由于必要、我找到了一个(临时)解决方案!

    我注意到、当我在网络上工作时、会发生此错误。 但是、如果我在工作时打开 VPN、则不会发生此错误。 这似乎仍然是一个错误、因为我在工作时不必使用 VPN、但这为我解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许、我的 IT 部门会随时更新和更改。   我无法知道发生了什么变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 C:\Cadences\PSpiceTI\tools\bin 中通过 PSPICE 可执行文件的 Windows 防火墙时发生了异常。  特别是 capture.exe、pspice.exe、simsrvr.exe。  这似乎解决了这个问题。  尽管它是间歇性的、因此很难说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    请检查您的 PM。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    请检查您的 PM。

    谢谢、
    JC