This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:Tinya12中 SMPS/ PSpice 导入的交流分析

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TINA-TI, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/956567/webench-tools-lm5116-ac-analysis-on-smps-pspice-import-in-tina12

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM5145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家:

1.我想对降压转换器进行交流分析。 我需要 LM5116的平均模型。 该器件采用 Psipce。 我使用的是 Tiny12工业版本。 如何将其导入到 Tiny12中?

目前、我使用瞬态模型进行了试验。 我收到以下错误(附件屏幕截图)。 该错误是什么。 以及如何解决? 我也尝试了更改分析参数。 附加仿真文件。

链接是一个很好的学习教程。 尽管它未显示如何更改交叉频率等参数或在 webench 中进行测量。 您能告诉我更多信息吗?

training.ti.com/video-2-how-does-changing-crossover-frequency-impact-our-transient-response

此致

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我将把这一信息传递给我们的 PSPICE 专家。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    是的、您将需要平均模型来运行交流分析、请在下面找到有关 LM5116未加密平均值的链接、该链接可在 Web 上找到。

    您可以将该文件导入 TINA-TI。 请在此处查找说明:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    感谢您的回答。 显示的步骤仅适用于.TSM 格式。 当我转到“插入”->“宏”时,它要求我选择 a.TSM 文件。 如何导入.lib 文件?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    请参阅第4页。 SEC 标题为 "创建 TINA-TI 宏模型"。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我观看了以下视频"www.youtube.com/watch

    现在我有.lib 和.tld 文件。 保存它们后,我将它们复制到 Tina>spicelib。 它显示了组件。 但是、当我尝试导入时、出现以下错误。

    单击是后、它会重新出现。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    该视频链接无法正常工作。 如果仍有问题、请重新发送。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您能告诉我如何将.lib 文件导入到 Tina 中吗?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我将向您推荐我们的建模专家 Imran。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    好的。 我还想知道如何设置分析参数。 在 SMPS 的瞬态仿真过程中、我会遇到收敛错误。 (您可以建议任何文档或视频培训吗?)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    Imran 今天不在办公室、但他回来后马上会回复您。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您可以参考此视频、时间为01:10分钟。

    您也可以参阅第4页。 在   下面的文档中、SEC 的标题是"创建 TINA-TI 宏模型"。

    关于分析参数/收敛、您可以访问"帮助"选项以了解分析参数、这些参数将指导您设置适当的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Tina Cloud 和 Webench 中都尝试了仿真。 结果不匹配。  

    Avg 模型没有所有引脚。 (我正在附加所有仿真文件和两个仿真的结果。) 请告诉我出错了什么。

    e2e.ti.com/.../0172.LM5116_5F00_AVG_5F00_AC-Analysis.tsc

    此外、我还想知道为什么 LM5145需要更多的时间进行仿真、而其他 SMPS 需要大约1/30的时间。 LM5145 SIM 型号有什么问题? 我还需要 LM5145的 AVG 模型。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    请使用 LM5116快速入门计算器协助进行补偿和环路设计。

    此致、

    Tim