This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00834:如何将 TIDA-00834与 AM65x 处理器连接??

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00834, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/959762/tida-00834-how-to-interface-the-tida-00834-with-am65x-processor

器件型号:TIDA-00834
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

尊敬的先生/女士:

              我需要了解使用 AM65x Sitara 处理器的 CT 和 PT 卡的引脚映射。  CT 和 PT 卡的输出指向处理器时、请尽快提供解决方案。 IAM 正在等待您的回复。

                                                                    

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您关注 TIDA-00834。

    TIDA-00834是一款信号调节板、此板被设计成与 ADS8588S EVM 对接。

    TIDA-00834电路板上没有 ADC。 该处理是使用   连接到 ADC EVM 的 PHI 控制器板完成的。

    您是否选择了 ADC 和接口。 选择 ADC 后、请关闭此当前线程并打开标题为处理器支持特定 ADC 的新线程、您可以在该接口上获得帮助。

    此致、

    Sreenivasa