This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:增益级问题-用例

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/959629/tida-01471-gain-stage-question---use-case

器件型号:TIDA-01471

大家好、TI、

有关 IEPE 界面的更多问题。 增益级的用例是用于放大小信号吗? 或一些其他用途。 就我所说的衰减而言、IEPE 信号会达到所需的范围、然后增益级可以放大小信号。 还是另一个原因?

我的电流设计知道我的 IEPE 传感器将始终为+-5V、我将使用1/8滤波器衰减、然后到达运算放大器。 LM751的输入为+-0.625V、中心电压为1.65V (因此安全范围为2.5V 最大值)。 我的问题是、能否将 LM751的增益设置为1?  

我缺少什么吗?  

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、增益级支持宽动态范围、最大输入为+/-10V。

    您的方案听起来不错、我认为它应该起作用。

    对于 LM751、它配置为同相放大器、其增益始终高于1。 您也可以在单位增益缓冲器配置中使用它、但是输出将是双极的、需要更改为后续级。 请注意、差分级的增益至少为2 (SE 至 Diff)

    此致、

    Ahmed