Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118-Q1 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在 Webench 中使用 LM5118-Q1创建了一个设计。 我的输入参数如下:
VIN 范围- 10.5至36V
最大输出电流- 3A
设计链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=AA2E8FC618ED4D15
在4种极端输入电压/输出电流情况下、我尝试获取平均输出电压、输出电压纹波、效率、相位裕度和增益裕度的值。
当调整运行值(在"自定义"选项卡下)以获取我的4个仿真案例的结果时、某些值不会出现在某些设置中。 我已经制作了以下列表来展示这一点:
- 10.5V 输入电压、300mA 输出电流-未给出波特图值或输出电压纹波
- 10.5V 输入电压、3A 输出电流-波特图值和输出电压纹波均已给定
- 36V 输入电压、300mA 输出电流-未给出波特图值、输出电压纹波
- 36V 输入电压、3A 输出电流- 波特图值和输出电压纹波均已给定
我还注意到、生成的图表显示的最小电流为900mA、即使理论上功能范围应为0-3A。
我们非常感谢您为解决此问题提供的任何帮助。
谢谢!