This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA859:OPA859的 PSpice 模型

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/958195/webench-tools-opa859-pspice-model-for-opa859

器件型号:OPA859
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我想使用 PSPICE for TI 对 OPA859进行仿真。 我搜索了 TI 的 PSPICE、但找不到 OPA859。 是否有 PSPICE 模型?

Ikuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikoo、

      OPA859似乎是尚未加载到 TI PSpice 中的 TI 器件之一。 我相信他们正在努力将所有 TI 模型导入到这个软件中。 同时、您可以使用本 培训视频中介绍的方法将 OPA859 .lib 文件导入到 TI 的 PSpice 中。 要找到 OPA859 .lib 文件、请转至 OPA859产品文件夹并单击设计和开发选项卡、然后单击设计工具和仿真并下载 OPA859 TINA-TI Spice 模型。 我已经完成了视频中描述的过程、并创建了 OPA859.olb 文件以及 OPA859参考设计的设计/项目文件。 这些文件附于下文。

    编辑:如果您要创建新的仿真配置文件、请确保将 OPA859.lib 模型添加到库缓存中、如培训视频3:00所示。 或者您将遇到错误。  

    谢谢、

    Sima  

    e2e.ti.com/.../5241.OPA859.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢你的答复。 我可以对 OPA859进行仿真。

    您的答案和培训视频非常有用。

    非常感谢、

    Ikuo